https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071173/opt3101-using-dealias-mode
部件号:OPPT3101据我所见,版本为0.9.1的 OPPT3101 SDK 不包含经销商模式的校准或使用。
我已经看过使用去锯齿的文档(“OP3101-去锯齿以延伸距离范围”)。 然而,我很失望地在论坛上读到,12MHz 不是一个好选择。
我也不太确定:
- 如何对 alpha 和 beta 进行编程
- 如何将经销商与 HDR 模式配合使用
- 如何设置单热模式以尽可能少地启用 LED
所以我想知道,如果有人把一些代码放在一起,我就可以看到如何去做这些代码的过程。