This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPPT3101:使用 dealias 模式

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071173/opt3101-using-dealias-mode

部件号:OPPT3101

据我所见,版本为0.9.1的 OPPT3101 SDK 不包含经销商模式的校准或使用。

我已经看过使用去锯齿的文档(“OP3101-去锯齿以延伸距离范围”)。 然而,我很失望地在论坛上读到,12MHz 不是一个好选择。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/891035/faq-opt3101-dealias-operation

我也不太确定:

  • 如何对 alpha 和 beta 进行编程
  • 如何将经销商与 HDR 模式配合使用
  • 如何设置单热模式以尽可能少地启用 LED

所以我想知道,如果有人把一些代码放在一起,我就可以看到如何去做这些代码的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我们在 SDK 或此在线示例代码中没有经销商支持。

    对于 a 和 b:您链接到的 e2e 帖子中提供的 dealias 文档中的相同方程式可用于8.57MHz delias 模式。  

    '对10MHz 主调制频率的串扰寄存器进行缩放,以获得12MHz 调制频率的串扰值。 根据测量的去别名频率12MHz (I2,Q2)的串扰数据和默认频率10MHz (I1,Q1)的串扰数据,使用以下公式计算串扰缩放系数 α,β。' (参见文档中的方程式)

    我不确定您的其他问题。 HDR /单热模式独立于经销商,有针对经销商频率的 hdr0和1寄存器。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您的评论。

    我仍然不确定我的理解是否正确。  

    假设 xTalk 两种频率相似,那么在大多数情况下,“alpha_dealia_scale”和“beta1_dealia_scale”寄存器将被编程为“1”?

    您是否有校准值的示例? 这可能有助于我查看我的代码是否按预期工作,并返回正确的值。

    • iphase_xTalk _reg_hdr1_tx0
    • qphon_xtale_reg_hdr1_tx0
    • α 1_dealias 标度
    • Beta1_dealia_scale
    • 相位偏移 hdr1_tx0
    • Phase2_offset_hdr1_tx0

    关于我关于人类发展报告模式的相关问题:

    除别名和 HDR 模式均使用序列发生器。 在使用去别名和 HDR 模式时,建议使用什么方法对序列发生器进行编程?

    关于单热模式:

    我知道,在单热模式下,将捕获 MONOSHOT_NUMFRAME 帧。

    在 SDK 中,序列发生器在捕获结束时启动:

    	this->reg.tg_seq_int_start  = 9850; // Sequence Start
    	this->reg.tg_seq_int_end        = 9858; // Sequence End
    

    所以我需要将 序列发生器步骤+1的数量调整为 MONSOHOT_NUMFRAME,以便在一个单热结束时获得正确的测量结果?

    每个单热触发器的序列发生器将在位置0处启动吗?

    谢谢,

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    XTalk 不会在不同频率之间保持不变,因此我希望 A 和 B 可能不一致。

    我目前没有为经销商提供示例。

    HDR (将 hdr0切换为1)不使用序列发生器命令来工作-您只需启用相应的寄存器。 您是指超级 HDR 模式吗? 这将使用序列发生器。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    我在使用8.57 MHz 测量 xTalk 时遇到了困难。

    如何切换到该频率以测量正确的串扰值。
    当我切换到8.57MHz 时,我的串扰(内部和照明)接近零。

    当使用12MHz 时,计算出的照明串扰 alpha1和 beta1在 H 和 L HDR 模式下是完全不同的。
    我使用什么值?

    如果您可以举例说明 HDR 模式:

    • 10MHz 时的串扰
    • 如何切换至经销商频率
    • 在经销商频率处使用串扰
    • 如何计算和编程 alpha 0,beta0,alpha 1和 beta1

    这将非常有帮助。

    谢谢你,

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我正在检查我们可以做些什么来提供帮助

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我想知道您是否有机会了解如何测量8,57MHz 串扰以及如何最佳设置参数。

    谢谢,

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    当切换到8.57MHz 时,串扰接近零意味着什么? 什么是10MHz 的 xTalk,什么是8.57MHz 的 xTalk?

    对于12MHz,我们不建议使用12MHz 模式,因为我们看到 xTalk 使用此模式增加了相当多的时间。 但是,如果你认同自己的价值观,我可以仔细看看。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    通过串扰接近零,我的意思是 I 和 Q 值低于10。

    我做了两次测量,一次是10MHz (标准设置),下次我只切换到8.57MHz:

    这些是10MHz 的输出

    INFO::Internal Cross talk Measurement Completed
          I,      Q,S, ScaledI, ScaledQ,tMain,tIlum,tMain(C),  tIlum(C),Magnitd
    -007911,+005298,0,-0007911,+0005298, 0000, 0000,     +00, -128.0000, 31.1
    
    INFO::Cover Photodiode with optical shied for illumination Cross talk measurement
    Press any Key to continue:
    INFO:Performing Illum Crosstalk for TX0 HDR 0
          I,      Q,S, ScaledI, ScaledQ,tMain,tIlum,tMain(C),  tIlum(C),Magnitd
    -001422,+000684,0,-0001422,+0000684, 2264, 0000,     +27, -128.0000,  5.2

    这就是我对8.57MHz 的了解,唯一的区别是切换到8.57MHz:

    INFO::Internal Cross talk Measurement Completed
          I,      Q,S, ScaledI, ScaledQ,tMain,tIlum,tMain(C),  tIlum(C),Magnitd
    +000000,+000000,0,+0000000,+0000000, 0000, 0000,     +00, -128.0000,  0.0
    
    INFO::Cover Photodiode with optical shied for illumination Cross talk measurement
    Press any Key to continue:
    INFO:Performing Illum Crosstalk for TX0 HDR 0
          I,      Q,S, ScaledI, ScaledQ,tMain,tIlum,tMain(C),  tIlum(C),Magnitd
    +000000,+000000,0,+0000000,+0000000, 2248, 0000,     +25, -128.0000,  0.0

    当我执行相同的开关但速度为12MHz 时,我可以测量串扰。

    您是否看到类似的行为? ——您是否有一些有关如何切换到8.57MHz 或如何使用 dealias 模式的示例代码?

    谢谢,
    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    这里的情况似乎不正确。 是的,使用8.57可以获得一些输出。 不幸的是,我没有用于8.57MHz SDK 的示例代码。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您确认这些值不正确。

    我们如何才能发现正在发生的情况?

    这对我们来说是一个严重的问题。

    我们想要测量距离高达15米的低反射物体,因此我们需要使用 dealias 模式才能获得有用的结果。

    您建议我们怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我正在研究这个问题,我会尽快让你知道我找到了什么。

    谢谢你,

    布伦特·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elliott,

    感谢您的关注。 您是否能够再现这种行为? ———你需要我提供更多信息吗?

    谢谢,

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我还无法再现这种行为,对此我深表歉意。 本周,我将尽快与您联系,了解我所发现的最新情况。

    谢谢你,

    布伦特·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否设法了解了这一点? 您是否能够再现这种行为?

    谢谢,

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我们将确保在科技委当天的时区结束前,今天能收到您的回复。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    我无法在我的末尾复制此问题,并使设备在8.57MHz 模式下按预期运行。 可能缺少一些寄存器配置。

    您是否能够检查您是否有以下用于经销商的设置? 以下代码允许您通过设置  deAliasFreq 变量的值来获得6/5或6/7模式的设置。 下面的语法将与 SDK 不同。 下面使用的是 python,而 dev.register_name 用于指示向每个寄存器写入值。 让我知道我是否更容易为您生成值,而不是将其作为代码。

    #取消别名设置

    deAliasFreq=1 #0表示6/5,1表示6/7

    dev.override_clkgen_reg=0

    dev.dealias_en=1 #切换为启用或不启用。如果0在覆盖=0时始终为10MHz

    #数字设置

    dev_en_multi_freq_phase =1 #无论调制频率如何,它都会在1时给出 F1和 f2信息

    dev.en_dealias _meas=0 #调制频率由 NCR 配置寄存器确定。

    dev.nc_config=1-deAliasFreq

    dev.sub_vd_clk_cnt = nP.uint16(999999*(5+(deAliasFreq<<<1))/6.0)

    DEV.TG_幻觉_START=NP.uint16(0*(5+(deAliasFreq<<<1)/6.0)

    DEV.TG_幻觉 者_终点=NP.uint16 (8500*(5+(deAliasFreq<<<<1)/6.0)

    dev.tG_capture_start=nP.uint16(9300 *(5+(deAliasFreq<<<1)/6.0)

    dev.tG_capture_end=nP.uint16(9800*(5+(deAliasFreq<<<1))/6.0)

    DEV.TG_calc_start=nP.uint16(58500*(5+(deAliasFreq<<<1))/6.0)

    DEV.TG_calc_end=nP.uint16(9999*(5+(deAliasFreq<<<1))/6.0)

    dev.capture_clk_cnt=np.uint16(8600*(5+(deAliasFreq<<1))/6.0)

    dev.tG_en=1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会提取 xTalk 校准代码,并在明天分享。 希望这将有助于提供 xTalk 流程示例以及 alpha 和 beta 缩放系数。

    最佳

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    这很奏效。

    我正在按照“OPPT3101–去锯齿以扩展距离范围”第4章“校准”中的寄存器设置操作

    在本章中,不会修改定时发生器的寄存器。 可能是这导致了这个问题?

    @亚历克斯:我成功地计算了缩放系数,取得了良好的结果。 所以我假设我能够正确地计算出这些数值。

    因此,无需发送代码提取。

    主要的混淆来自在经销商模式下获取0 I/Q 值。

    糟糕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,霍斯特,

    很高兴听到您能够解决问题。 是的, 听起来 这是个问题。 由于8.57MHz 的周期较长,因此需要延长计时。 我将确保更新我所附经销商文档中的常见问题,以注意这些注册更新。 感谢您指出这一问题在那里消失。

    最佳

    亚历克斯