“Thread: Test, TMP116”中讨论的其它部件
您好,
客户 正在拉动几乎全真空,并将电路板置于真空室中,并将压力降至1 psia 以下。 然后,在保持真空几秒钟或几分钟后,我们将空气或气体泵回腔室。
然后,它们将板暴露在高温和高湿度条件下。 当室温和湿度上升时,湿度传感器有较大的偏移 (+ 15%RH)。他们有来自 HDC2022的其他板的大量数据,但这些板上没有+15%RH,因此我们正在尝试找出问题的根本原因,并将此真空事件作为一个潜在的调查领域。
现在,数据表提到,如果将设备暴露在建议的20%至80% RH 之外,可能会导致传感器读数发生变化。 如果您之前看到过类似的情况,请提供一些反馈吗? 设备是否损坏? 是否建议进行此类测试? 预计恢复时间有多长? 等等...
感谢您的支持!
艾维