This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:传感器读数中的真空和偏移

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1073276/hdc2022-vacuum-and-offset-in-sensor-readings

部件号:HDC2022
“Thread: TestTMP116”中讨论的其它部件

您好,

客户 正在拉动几乎全真空,并将电路板置于真空室中,并将压力降至1 psia 以下。 然后,在保持真空几秒钟或几分钟后,我们将空气或气体泵回腔室。  

然后,它们将板暴露在高温和高湿度条件下。 当室温和湿度上升时,湿度传感器有较大的偏移 (+ 15%RH)。他们有来自 HDC2022的其他板的大量数据,但这些板上没有+15%RH,因此我们正在尝试找出问题的根本原因,并将此真空事件作为一个潜在的调查领域。

现在,数据表提到,如果将设备暴露在建议的20%至80% RH 之外,可能会导致传感器读数发生变化。 如果您之前看到过类似的情况,请提供一些反馈吗? 设备是否损坏? 是否建议进行此类测试? 预计恢复时间有多长? 等等...

感谢您的支持!

艾维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivy,您好!

    感谢您在"传感"论坛上发表意见。  

    腔室中是否有温度参考? 如果是,设备温度是否与参考温度相同?  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕瓦尼,

    我已经提出了问题。 与此同时,下面是一个更新。

    更新后 ,进一步测试将问题缩小了一点。 我们不再认为这与真空测试直接相关。

    我们将湿度传感器暴露在-30°和-40°C 的环境中,然后将传感器返回到室温。 在随后的测试中,湿度传感器在温度升高时明显地作为偏移量。 数据表对此进行了一些讨论。

    “长时间操作”的确切含义是否有更明确的规格? 长时间操作是否意味着10分钟? 1小时? 1天?

    对于具有此偏移量的传感器,建议使用什么方法来消除此偏移量? 这是一个关键问题。

    请让我尽快了解有关删除偏移量的更多详细信息。

    谢谢  

    艾维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivy,您好!

    当设备温度从-30更改为25时,室内/室内的湿度是多少? 它可能接近露点温度,并且可能会在设备上凝结。  

    如果冷凝,我建议烘烤并重新加热设备。 烘烤和重新水合后,重新测量温度和湿度,查看错误是否有所改善。  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕瓦尼,

     TMP116非常靠近印刷电路板上的 HDC2022。 我们认为低温暴露测试导致了该问题,但该问题正在高温,高湿度测试中出现。  

    高温,高湿度测试期间两个温度读数之间的差值小于2°C (下面的第一个图解)。 第二个图解显示了湿度传感器在100%RH 下的航向,尽管预期最大%RH 水平为~90%RH。

     

    第一个图解:X 轴为小时,Y 轴为增量温度(°C)

     

    第二个图解:X 轴为小时,Y 轴为%RH

    谢谢

    艾维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivy,您好!

    您能否确认这些设备是否接触到本 文档第5页上的任何化学品

    此外,您是否曾尝试过对设备进行烘焙和再水化?

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂