你好,香榭丽舍
下面是关于 IWR68142天线的几个问题。
请帮助我们澄清问题。
- IWR6843设备的发射和接收的天线性能规格。
- 允许三个 Rx 穿孔发生差异的偏差范围。
例如,性能偏差在1dB BTW Rx1,Rx2和 Rx3范围内。

- 定制设计将应用具有1x Tx 和3x Rx 的天线。 它是否适用于 IWR6843,因为它具有3x Rx 和4x Tx。 如何处理3个额外 Tx?
- 是否可以将 DWFC 型天线连接到6843 EVM 套件?
- 调整相应天线功率是否有问题?
- 如何测量6843AOP 类型的天线性能?
- 每个天线都有移动开关吗?
谢谢。
此致,
千斤顶