This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:有关6843天线的查询

Guru**** 2560740 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075444/iwr6843-queries-about-6843-antenna

部件号:IWR6843

你好,香榭丽舍

下面是关于 IWR68142天线的几个问题。

请帮助我们澄清问题。

  • IWR6843设备的发射和接收的天线性能规格。  
  • 允许三个 Rx 穿孔发生差异的偏差范围。
    例如,性能偏差在1dB BTW Rx1,Rx2和 Rx3范围内。

  • 定制设计将应用具有1x Tx 和3x Rx 的天线。 它是否适用于 IWR6843,因为它具有3x Rx 和4x Tx。 如何处理3个额外 Tx?
  • 是否可以将 DWFC 型天线连接到6843 EVM 套件?
  • 调整相应天线功率是否有问题?
  • 如何测量6843AOP 类型的天线性能?
  • 每个天线都有移动开关吗?

谢谢。

此致,  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,  

    感谢您的帮助。 请给我们一些时间,让我们就您的问题与您联系。  

    此致,

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    您是指6843AOP 设备吗?  如果是,则6843AOP 为3 TX/4 RX mmWave 传感器,天线封装。 天线 放置配置 如下:  

    您可以测量消声室中的天线性能,从而绘制天线辐射模式图。  您可以检查数据表中的天线辐射模式图解:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843aop.pdf?ts=1644548549191&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FIWR6843AOP

    此致,
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好萨米人,

    客户同时考虑6843ISK 和6843AOP。

    他们将把外置天线连接到6843,而不是将天线连接到印刷电路板上。

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    您对该机票有任何疑问吗?

    此致,

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨米

    是的,客户可能希望获得6843冰岛克朗的原始问题的答案。 我们还不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    对我来说,有些问题并不十分清楚。

    • 定制设计将应用具有1x Tx 和3x Rx 的天线。 它是否适用于 IWR6843,因为它具有3x Rx 和4x Tx。 如何处理3个额外 Tx?
      6843有4个 RX 端口和3个 TX 端口。  您可以使用这些天线的任意组合。
    • 是否可以将 DWFC 型天线连接到6843 EVM 套件?
      什么是 DWFC 天线?
    • 调整相应天线功率是否有问题?
      请参阅数据表。
    • 如何测量6843AOP 类型的天线性能?
      您可以测量消声室中的天线性能以捕获天线辐射模式。  您可以检查数据表中的天线辐射模式图解:
    • 每个天线都有移动开关吗?
      什么是移动交换机?

    此致,

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨米。

    让我请他们向我们提供有关这个问题的更明确的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。