我们收到了客户的质量控制报告,称 LM35DT/NOPB 不稳定。
我们手头有报告,请告诉我如何发送给您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们收到了客户的质量控制报告,称 LM35DT/NOPB 不稳定。
我们手头有报告,请告诉我如何发送给您。
我可以将 pdf 文件附加到这里吗?e2e.ti.com/.../STAGE-2.pdf
迈克尔-
是的,PDF 附件已完成-请同时发送示意图。
此外,为了设定您对后续步骤的期望-如果我们无法确定您的硬件有任何问题,并且我们决定您需要退回某些部件进行故障分析-您需要遵循此处的指导完成退货请求提交表:
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
迈克尔-
报告 不完整,如果没有示意图,对故障排除目的真的不有用。 如果不知道输入电压以及设备的连接和使用方式,我们将无法提供更多帮助。 图片或布局通常也很有用。
在“报告”中 -所示输出电压 远远超出设备的范围...4.3 / 10mV = 430C,至4.9V / 10mV = 490C,这两个电压都不可能用于此部件 (表示一般不当操作,可能导致设备短路并损坏设备或测量错误)。
测量引脚之间的电阻真的不起作用, 我建议不要再这样做-这是一种浪费的努力,因为这对我们来说是毫无意义的。 我建议花时间提供温度测试测量的示意图和详细说明。
尊敬的迈克尔-
以下是客户支持页面: https://ticsc.service-now.com/csm
这是我们的最终用户的反馈
尊敬的迈克尔-
感谢更多的示意图。
1.了解他们的部件无法正常工作-我们正在尝试确定可能的原因(通过此帖子)
2.我不知道为什么在衡量电阻方面存在分歧。 简而言之,这里的直接要点是,我们没有指定设备引脚之间的电阻,因此对我们来说这种电阻很小。 我们对设备在整个温度范围内的准确电压输出感兴趣。
我还要求提供一个完整的示意图,至少因为它与连接到零件和运算放大器的线条有关,但在所提供的图纸中被切断。 从该图中,我可以看到10M 高达3VDC 的电压,这很可能不需要存在,这对电路没有影响。 看到 ADC 的输入也会很好。
此外,可能也不需要使用低通滤波器(4.7K 和0.1uF),但如果不知道它们是否有长引线,并且遇到了连接到设备的电线发出的一些噪音,则很难说出。 零件和运算放大器之间的距离尚不清楚,然后是运算放大器输出到 ADC。 如果可以分享这些知识,可能会有所帮助。 如果图纸中留下的实际零件无法公开共享,即使是有代表性的示意图也是可以的。
我刚刚做了一个快速模拟,看起来他们也可以将30k 降至18k,然后享受150C 的全覆盖,而不 会像30k 看起来那样过早撞击电压轨。 (对于 Ri 和 RF,为10k 和18k,0C 至150C 的范围将为0V 至4.197V,而对于10k 和30k,在运算放大器输出达到5V 轨道之前,其范围仅为1.1C 至125C。)
我提供的链接将允许您提交设备进行故障分析,我们很高兴这样做,以便尽快获得答案。
迈克尔-
如本主题开始时所述(用于故障分析),您需要遵循此处的指导来填写退货请求提交表:
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html