This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DT/NOPB 质量问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075275/lm35-lm35dt-nopb-quality-issue

部件号:LM35

我们收到了客户的质量控制报告,称 LM35DT/NOPB 不稳定。

我们手头有报告,请告诉我如何发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔-  

    感谢您的支持。 请在此处发布问题示意图和描述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天通过电子邮件向您发送了这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-  

    您将其发送到哪个电子邮件地址? 我的收件箱中没有您提供的任何信息。

    本论坛旨在解决这些类型的问题,请在此发布信息,而不是发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 pdf 文件附加到这里吗?e2e.ti.com/.../STAGE-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-  

    是的,PDF 附件已完成-请同时发送示意图。  

    此外,为了设定您对后续步骤的期望-如果我们无法确定您的硬件有任何问题,并且我们决定您需要退回某些部件进行故障分析-您需要遵循此处的指导完成退货请求提交表:  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告显示了哪一条线路出现故障。 请检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 我今天可以获得反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-  

    报告 不完整,如果没有示意图,对故障排除目的真的不有用。 如果不知道输入电压以及设备的连接和使用方式,我们将无法提供更多帮助。 图片或布局通常也很有用。  

    在“报告”中 -所示输出电压 远远超出设备的范围...4.3 / 10mV = 430C,至4.9V / 10mV = 490C,这两个电压都不可能用于此部件 (表示一般不当操作,可能导致设备短路并损坏设备或测量错误)。   

    测量引脚之间的电阻真的不起作用, 我建议不要再这样做-这是一种浪费的努力,因为这对我们来说是毫无意义的。 我建议花时间提供温度测试测量的示意图和详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我们发送官方电子邮件吗? 我们的客户希望与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔-  

    以下是客户支持页面:  https://ticsc.service-now.com/csm 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的最终用户的反馈  

    • 我提供了温度传感器的原理图。
    • 不同意测量错误,因为我们发现了12个有故障的部件
    • 不同意通过测量电阻来帮助别人。
    • 同意处理的可能性。

     e2e.ti.com/.../A03021-testi-jig-_2600_-sensor-diagrams.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔-  

    感谢更多的示意图。  

    1.了解他们的部件无法正常工作-我们正在尝试确定可能的原因(通过此帖子)

    2.我不知道为什么在衡量电阻方面存在分歧。 简而言之,这里的直接要点是,我们没有指定设备引脚之间的电阻,因此对我们来说这种电阻很小。 我们对设备在整个温度范围内的准确电压输出感兴趣。

    我还要求提供一个完整的示意图,至少因为它与连接到零件和运算放大器的线条有关,但在所提供的图纸中被切断。 从该图中,我可以看到10M 高达3VDC 的电压,这很可能不需要存在,这对电路没有影响。 看到 ADC 的输入也会很好。  

    此外,可能也不需要使用低通滤波器(4.7K 和0.1uF),但如果不知道它们是否有长引线,并且遇到了连接到设备的电线发出的一些噪音,则很难说出。 零件和运算放大器之间的距离尚不清楚,然后是运算放大器输出到 ADC。 如果可以分享这些知识,可能会有所帮助。 如果图纸中留下的实际零件无法公开共享,即使是有代表性的示意图也是可以的。  

    我刚刚做了一个快速模拟,看起来他们也可以将30k 降至18k,然后享受150C 的全覆盖,而不 会像30k 看起来那样过早撞击电压轨。 (对于 Ri 和 RF,为10k 和18k,0C 至150C 的范围将为0V 至4.197V,而对于10k 和30k,在运算放大器输出达到5V 轨道之前,其范围仅为1.1C 至125C。)

    我提供的链接将允许您提交设备进行故障分析,我们很高兴这样做,以便尽快获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已收到缺陷样本。 我们可以将数据发送回您的公司进行评估吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-  

    如本主题开始时所述(用于故障分析),您需要遵循此处的指导来填写退货请求提交表:  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,你可以给我们发送我们可以发送的地址吗? 我们无法从您提供的链接中找到任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔-  

    从上面的链接中,您可以在该页面上向下滚动并根据您的退货情况选择操作(每个建议的操作框中的链接)。