尊敬的支持:
我们正在设计一个使用 LDC1612。的金属探测器,在实验室环境中,传感器可以对金属目标做出响应。 但是,在实际工作条件下,金属附近可能有水或其他导电物体,这可能导致金属信号被消灭。
我们已经知道,当目标范围内有其他导体时,fsensor 会减小;当检测到金属时,fsensor 会增大;当然,金属可以分辨,但当金属附近环境中的非金属导体发生变化时,金属信号可能会被消灭。 例如,在环境1中,当没有金属靶时,fsensor 为100,当检测到金属时,fsensor 为120;但是,在环境2中,当没有金属靶时,fsensor 为80,当检测到金属时,fsensor 为100。 在这种情况下,我无法判断100意味着什么。
我们在论坛上找到了一个答案,常见问题(e2e.ti.com/.../faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions)Q22,This 答案)描述了一种现象,即当手接触线圈时,电容会增加,从而导致电感计算出错。
中国论坛(e2echina.ti.com/.../658971
)还描述了产生此效应的原因,即 LDC 仅在 LC 交互后测量共振频率传感器,这是 L 和 C 的常见结果。由于 LDC 传感器只测量频率,因此不知道由谁引起频率变化。
所以我的理解是,这种现象的原因是环境改变了传感器的储罐电容。 这种情况是否有解决办法? 如何修正电容?
感谢您的回答!