This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:用于 FCC 测试报告的配置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074828/iwr6843aop-configurations-used-for-the-fcc-test-report

部件号:IWR6843AOP
“线程: 测试”中讨论的其它部件

查看 IWR6843AoP FCC 报告,对该报告有一些问题

1. At1300MHz 和4000MHz 带宽,设备是否配置为以最高 E.I.P.P 的速度传输?  如果不是,什么是 TX 后备电源?

2.E.I.R.P 限值为+10dBm,但测得的 E.I.R.P 仅为-18dBm,为什么要测试具有如此大边界的设备?

3.对于虚假排放测试,在~900MHz,1200MHz 下的边际利润很小,有什么想法会导致这些排放? 有人建议如何减少这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      请找到上述问题的答案  

       1) Tx 电源已被关闭,发射器未配置为以最大 EIRP 传输。  对于 1300MHz 和4000MHz 最大允许 EIRP 为+10dBm 限制,必须关闭 Hence 电源。  

       2)对于 ISM 频带(500MHz 带宽) EIRP 限制非常高,它不会受到设备的限制,因此可以使用 Hence 的全功率。  超出 ISM 带宽 EIRP +10dBm 是限制,这需要关闭电源。 -18dBm 是原始测量值,功率级别随距离的变化而变化,在计算 EIRP 限值时需要考虑这一点。

    谢谢,此致,

    CHETHAN Kumar Y.B.