请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR6843AOP “线程: 测试”中讨论的其它部件
查看 IWR6843AoP FCC 报告,对该报告有一些问题
1. At1300MHz 和4000MHz 带宽,设备是否配置为以最高 E.I.P.P 的速度传输? 如果不是,什么是 TX 后备电源?
2.E.I.R.P 限值为+10dBm,但测得的 E.I.R.P 仅为-18dBm,为什么要测试具有如此大边界的设备?
3.对于虚假排放测试,在~900MHz,1200MHz 下的边际利润很小,有什么想法会导致这些排放? 有人建议如何减少这种情况?