https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1079924/tmp102-tmp102
部件号:TMP102“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好 TI 团队,
这与 TMP102AIDRLR 有关。
我们的客户有一些问题 ,希望 TI 进一步澄清。 感谢 您对此做出的回应。 谢谢..
1)根据图5得出的最大温度变化约为+/-0.4°C (工作范围为125°C)。 请阐明在哪些条件下温度将超过+/-0.5°C (或最大+/-2°C)
2) TI 是否认为温度偏差在0.6°C - 2°C 之间是可以接受的?
3)图6中的温度分布不反映超过0.4°C 的任何单位 是否有比0.6°C - 2°C 之间更大的样品尺寸可用于反映数据点的百分比