This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:TMP102

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1079924/tmp102-tmp102

部件号:TMP102
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

这与 TMP102AIDRLR 有关。

我们的客户有一些问题 ,希望 TI 进一步澄清。 感谢 您对此做出的回应。 谢谢..
 
1)根据图5得出的最大温度变化约为+/-0.4°C (工作范围为125°C)。 请阐明在哪些条件下温度将超过+/-0.5°C (或最大+/-2°C)
2) TI 是否认为温度偏差在0.6°C - 2°C 之间是可以接受的?
3)图6中的温度分布不反映超过0.4°C 的任何单位 是否有比0.6°C - 2°C 之间更大的样品尺寸可用于反映数据点的百分比
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Azma,

    感谢您在"传感"论坛上发表意见。

    [引用 userid="513315" url="~ë/support/sensors -group/sensors /f/sensors -forume/1079924/tmp102-tmp102]1)根据图5得出的最大温度变化约为+/-0.4°C (工作范围为125°C)。 请阐明温度在哪些条件下会超过+/-0.5°C (或最大+/-2°C)

    TMP102保证在数据表第6.5节中指定的最大温度误差范围内运行。  图5代表典型的观察到的设备性能,  在第6.5节中,指定为±0.5°C 和±1°C。  

    第6.5节中规定的范围内的任何温度偏差均被视为可接受。 但是,除了图6,我们无法提供备用数据集。

    此致,

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole。。

    感谢您的回复。

    只是想进一步澄清 ,基于典型的性能,±1°C 是否适用于两种测试条件–25°C 至85°C 和–40°C 至125°C?

     此致,谢谢!

    阿斯马·阿齐兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Azma,

     ±1°C 的典型温度误差适用于 –40°C 至125°C 的范围 对于 -25°C 至85°C 的范围,典型错误指定为±0.5°C

    此致,

    妮可