Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, INA240
“线程: INA240, 测试”中讨论的其它部件
霍罗
我正在为 SMPM 的 FOC 选择电流传感器。
PWM 频率为32kHz。 直流链路电压48V。 电流每32.25 us 采样一次。 输出频率高达500Hz。
我正在评估 TMCS1101。
在 FOC 中,采样瞬时必须准确,并位于两次换向的中间,以确保精度。
我想知道,这种芯片每4美更新一次输出,它是否会影响当前的读数,从而引入亚谐波或一些其他效应。
你的意见是什么?
谢谢你