This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:现场控制。 电流传感器选择

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1078217/tmcs1101-field-oriented-control-current-sensor-selection

部件号:TMCS1101
“线程: INA240测试”中讨论的其它部件

霍罗

我正在为 SMPM 的 FOC 选择电流传感器。

PWM 频率为32kHz。 直流链路电压48V。 电流每32.25 us 采样一次。  输出频率高达500Hz。

我正在评估 TMCS1101。

在 FOC 中,采样瞬时必须准确,并位于两次换向的中间,以确保精度。
我想知道,这种芯片每4美更新一次输出,它是否会影响当前的读数,从而引入亚谐波或一些其他效应。

你的意见是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgio,  

    这里的问题是瞬态必须自行处理的时间与采样的时间。 鉴于所示 TMCS1101的步长约为8us,而您的电动机以500Hz 的频率旋转,我认为输出有足够的时间在采样窗口内稳定以获得准确的样品。 如果存在这种问题,您还可以查看 INA240,它允许使用 PWM 抑制功能进行直列电流感应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁斯
    感谢您的回答。
    输出频率为500Hz,但切换频率为32kHz。 我必须在此频率更新控件的当前读数。
    根据电动机,电流可能达到0.2A/4US 的斜率。
    我看到两个问题:
    一个原因是芯片根据其最近的4US 更新其输出。 输出值根据两个未同步的时间基准变化。
    第二个是我的起飞时间低于8秒。 在这种情况下,我将丢失有关这段时间的信息。
    因为这种控制的所有采样理论都基于同步采样,我在过去经历过由于采样错误导致的子谐波,所以我担心这一点。 另一方面,我也被其他的特色所吸引。

    您是否在这类应用中使用过它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio,

    今天是美国的假期。  我们将对此进行研究,并与您再次进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgio,  

    我理解你现在所说的话。 我们确实在这些类型的应用中使用了这些传感器,我在这里找到了一些应该有助于设置的东西。  我们的 TI 设计实际上展示了设备系列的功能 ,由 TIDA-00915提供的 PWM 能够在85C 下高达32kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我要测试它。

    与此同时,我发现了一篇解释我恐惧的文章。 其标题为“针对电动机控制的优化西格玛-三角调制电流测量”,网址 为:https://www.bodospower.com/ ,2022年1月。