This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:引线框/装配部位

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1080611/lm75b-leadframe-assembly-site

部件号:LM75B

您好,  

我正在测试 PN LM75BIMX-3/NOPB 下的部件,并注意到有两种不同的导联帧,  

标签参考装配部位“(22L) AKR”(PHL) 和另一个导联框架来自装配部位“(22L) CU6 (MYS)

两个顶部标记和引脚1指示器不同,  

两个导联帧是否都与 PN LM75BIMX-3/NOPB 以及国家组装地点一致?  

样本1 (CU6)

样本2 (AKR)

我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅赛德斯-  

    感谢您发布帖子-我可以确认两个不同的装配场地使用不同但相似的导联框架,并且这些导联框架在电气上是相同的。 图像中的顶部标记没有什么不同(对我而言,它看起来像是两次发布的同一图像),这将与装配网站特定规格中的顶部符号化说明一致。

     国家符号后的前两个字符代表年份和月份,后两个字符对应于一个装配批次代码,因此它们应该根据包装盒标签上的日期而有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    感谢您对销售机会框架的回应和澄清,  

    我以为这是由于不同的装配场地造成的,但我想证实。  

    你是对的,我不小心两次发布了同一张照片,下面的照片属于样本1 (CU6)

    顶部标记/引脚1的凹痕是否也是由于不同的装配部位造成的?  

    感谢你们的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅赛德斯-  

    是的,这是正确的。