This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:"alert"功能需要校准吗?

Guru**** 1179840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP451-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083389/tmp451-q1-alert-function-is-need-to-be-calibrated

部件号:TMP451-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMP451测试

TI FAE 您好,


关于"警报"功能。 该操作基于“状态寄存器(0x2,位[2:6])”。
我进行了测试,将被测设备放入-40C 室,并在启动后发现 TMP451报警下拉
读取寄存器0x2 = 0xA8 = 1010 1000 =本地/远程低温限制

但我们的温度下限设置如下:
REG 0x6 => 0x13 =本地温度下限=-45C
REG 0x8 => 0x9 =远程温度低限=-55C

环境温度仅为-40C,我们了解到 TMP451仅为-39C,它不会触及下限。
因此需要校准"警报"功能? (或温度限制)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛,你好。

    您可以发送寄存器转储吗?

    贾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jalen,

    请参阅寄存器转储值。 谢谢你。

    注册 价值
    0x00 0x64
    0x01 0x86
    0x02 0x00
    0x03 0x04
    0x04 0x08
    0x05 0xa4.
    0x06 0x13
    0x07 0xd6.
    0x08 0x09
    0x10 0x00
    0x11 0x00
    0x12 0x00
    0x13 0x00
    0x14 0x00
    0x15 0x90
    0x19 0xd6.
    0x20 0xa9.
    0x21 0x0A
    0x22 0x81
    0x23 0x00
    0x24 0x00
    0xFE 0x55
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛,你好。

    我认为您正在正确配置寄存器,但由于 TMP451-Q1的计时特性,它可能无法更改寄存器设置,因为第一次转换开始时,无法获得开机时所需的警报响应。  

    我建议两种选择:

    1. 打开电源时忽略或屏蔽第一个警报
    2. 将设备设置为扩展更多,然后等待首次正确转换(30毫秒)。 完成此转换后,我会写信给寄存器以设置限制。

    贾伦