请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP451-Q1 “线程”中讨论的其它部件:TMP451, 测试,
TI FAE 您好,
关于"警报"功能。 该操作基于“状态寄存器(0x2,位[2:6])”。
我进行了测试,将被测设备放入-40C 室,并在启动后发现 TMP451报警下拉
读取寄存器0x2 = 0xA8 = 1010 1000 =本地/远程低温限制
但我们的温度下限设置如下:
REG 0x6 => 0x13 =本地温度下限=-45C
REG 0x8 => 0x9 =远程温度低限=-55C
环境温度仅为-40C,我们了解到 TMP451仅为-39C,它不会触及下限。
因此需要校准"警报"功能? (或温度限制)
谢谢你。