This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000-C2000EVM 测量 TOF 时遇到一些问题,您能帮我吗?

Guru**** 2540230 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1082951/tdc1000-c2000evm-i-have-some-problems-when-i-use-tdc1000-c2000evm-measuring-tof-can-you-help-me

部件号:TDC1000-C2000EVM
“线程: TDC1000”中讨论的其它部件

我已经购买了用于 TOF 测量的 TDC1000-C2000EVM,在我通过朋友在网站上的帮助解决了兼容性问题后,这次我遇到了新的问题。

由于我使用了 TDC1000-C2000EVM 的 J5部件,第一个问题是我应该使用哪种传感器,我阅读了 TDC1000的技术文档,并了解 了 STEMNC 的1 MHz 传感器 SMD10T2R111,这是 TI 官员推荐的, 但我没有办法购买这种传感器,只能从 中国购买一个名为 NU1M21TR-1的传感器,但这种传感器与前者不同,其直径约为17mm,厚度非常大。 (毫米:毫米)

第二个问题是,我不知道如何将上述传感器的针脚与 J5部件连接,我尝试了所有连接它们的可能性,但只有一个条件是 TDC1000-C2000EVM GUI 界面上有一个图形, 但是,尽管我用不同的物体和 TOF 将换能器移动到多个方向,但格拉帕始终是一条直线。 但我更改了 GUI 的 TX_FREQ_DIV 部分,图表显示的 TOF 会像下图一样变化。 这种操作只是改变幅度,但不同方向具有相同 TOF 的现象仍然存在。 注意到 ,当 TX_FREQ_DIV 集除以64时,图形停止运行,当设置除以32时,它将恢复直线。 我无法解释这种现象,也不知道如何获得技术文档显示的图形,当换能器方向改变或液体含量改变时,图形可能会改变。 这是因为非标准风道还是其他风道(如 TDC1000系列)造成的?

第三个问题是我只有一个传输器,所以我需要使用模式1通过一个传感器传输和接收信号,但当我在 TDC1000接口上设置模式1时,图形接口将发生任何变化。 只有当我连接 TX1和 TX2并在接地导线处有图形时,任何其他连接(如带 TX1-RX2的模式0或带 TX2-RX1的模式0)都不会获得下图所示的图形,在此我已经开始 TOF 测量,但界面上没有图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松江您好,

    感谢您发布到 PS 论坛。 为了回答您对传感器的问题,只要传感器处于设备的工作范围内,您就可以使用所需的任何传感器,只需注意不同的传感器具有不同的规格和特性,这些规格和特性可能会影响您的应用。 因此,如果您想使用类似   STEMNC 的 SMD10T2R111传感器的产品,我会确保获得额定频率为1MHz 的产品,以及仅仅是陶瓷片或开放式顶部的产品。 请注意,我们通常只推荐在 TDC1000上使用1MHz-4MHz 传感器。

    您使用的换能器看起来可能是一个封闭的顶部换能器,这也是可以接受的,但请务必注意构造差异的含义。 封闭式顶部意味着它可以更好地抵御恶劣环境,但需要更多的驱动电压,这不是最适合 TDC1000的电压,与我们的其他一些 EVM 相比,TDC1000的驱动范围非常有限。 通常较大的传感器也需要更多能量来刺激它们,因此这也可能是您当前使用的传感器的问题。 如果您想了解有关传感器如何自由观看此视频的更多信息: https://training.ti.com/ultrasonic-transducers?context=1147829-1147767

    下一个问题是您是否正在尝试进行空气测量或基于水的测量? TDC1000通常仅推荐用于基于液体的超声波测量。 如果您尝试通过空气进行测量,我会给出不同的设备建议以及传感器频率。  TX_FREQ_DIV 将提供的时钟频率除以与传感器频率匹配。 在这种情况下,其1MHz 和提供的板载振荡器为8MHz,因此您需要使用除以8设置。

    对于 J5连接器,通道 TX2/RX1和 TX1/RX2已连接在一起。 当连接到 J5连接器时,接地导线必须接地,信号线则连接到其它通道。

    我希望这能有所帮助!

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,拉拉先生,

    感谢您对我的问题的帮助,如果我现在使用的换能器可能不合适,我想问我是否可以 从贵公司购买 STEMNC 的 SMD10T2R111换能器? 我需要他们来测量我的液体 TOF,如果你能让他们为我们提供方法,请告诉我他们的价格以及他们到达我们所在地中国陕西省西安的时间。

    期待您的回复!

    顺祝商祺!  

    松江  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松江您好,

    如果您的传感器不适合您的应用,则始终可以找到更适合您应用的传感器。 不幸的是,TI 没有销售这些传感器,看着传感器制造商的网站,您可以直接从 STEMNC 购买这些传感器,它们似乎确实在海外发货: https://www.steminc.com/PZT/en/shippinginfo

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,拉拉先生,

    感谢您的回复,我将与 STEMNC 官员联系,询问详情。

    顺祝商祺!

    松江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉拉先生,

    我很抱歉再次打扰您,因为我今天想到了一个问题,您说,当我使用 J5连接器时,我需要将接地导线重新接地, 但我注意 到 TI 技术文档中的图片,他们展示了 SMD10T2R111只连接两个导联,可能是 TX 和 RX,就像下面的图片一样,我想问我是否可以成功购买 STEMNC 的产品,我如何将它们连接到 J5连接器。

      

    我还想知道导联和 TDC1000-C2000EVM 板的连接详细信息, 能否 向我 提供真实的物体图片?

    期待您的回复!

    顺祝商祺!  

    松江  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松江您好,

    我希望你们能得到一些传感器。 要回答您的问题,黑色导联是接地导联,红色导联是 TX 和 RX 导联。 它连接到 J5连接器的针脚取决于设备上选择的模式。 对于 TOF_MEA_MODE =0和 CH_SEL =0,您可以像下图所示那样连接它:

    此图中的传感器对于 TX/RX 为黄色,对于 GND 为蓝色,但为了清晰起见,我在信号线上贴上了一些红色胶带。

    我希望这能有所帮助!

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,拉拉先生,

    非常感谢您的帮助!  

    顺祝商祺!

    松江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不必担心 松江,很高兴能帮忙!

    最佳

    艾萨克