“线程: TDC1000”中讨论的其它部件
我已经购买了用于 TOF 测量的 TDC1000-C2000EVM,在我通过朋友在网站上的帮助解决了兼容性问题后,这次我遇到了新的问题。
由于我使用了 TDC1000-C2000EVM 的 J5部件,第一个问题是我应该使用哪种传感器,我阅读了 TDC1000的技术文档,并了解 了 STEMNC 的1 MHz 传感器 SMD10T2R111,这是 TI 官员推荐的, 但我没有办法购买这种传感器,只能从 中国购买一个名为 NU1M21TR-1的传感器,但这种传感器与前者不同,其直径约为17mm,厚度非常大。 (毫米:毫米)


第二个问题是,我不知道如何将上述传感器的针脚与 J5部件连接,我尝试了所有连接它们的可能性,但只有一个条件是 TDC1000-C2000EVM GUI 界面上有一个图形, 但是,尽管我用不同的物体和 TOF 将换能器移动到多个方向,但格拉帕始终是一条直线。 但我更改了 GUI 的 TX_FREQ_DIV 部分,图表显示的 TOF 会像下图一样变化。 这种操作只是改变幅度,但不同方向具有相同 TOF 的现象仍然存在。 注意到 ,当 TX_FREQ_DIV 集除以64时,图形停止运行,当设置除以32时,它将恢复直线。 我无法解释这种现象,也不知道如何获得技术文档显示的图形,当换能器方向改变或液体含量改变时,图形可能会改变。 这是因为非标准风道还是其他风道(如 TDC1000系列)造成的?


第三个问题是我只有一个传输器,所以我需要使用模式1通过一个传感器传输和接收信号,但当我在 TDC1000接口上设置模式1时,图形接口将发生任何变化。 只有当我连接 TX1和 TX2并在接地导线处有图形时,任何其他连接(如带 TX1-RX2的模式0或带 TX2-RX1的模式0)都不会获得下图所示的图形,在此我已经开始 TOF 测量,但界面上没有图形。