“线程”中讨论的其它部件: LMP91002
LMP91000/LMP91002工作电极的输入电流范围支持什么? 传感器的最小和最大电流速必须是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ebin,
LMP91000支持0.5 na/ppm 至9500 na/ppm 范围内的化学细胞气体灵敏度。 它还允许轻松地将电流范围从5 µA 转换为750 µA 全刻度。
用于 TIA 转换 的负载单元电流用于将整个单元的压降转换为电流。 TIA 的电流范围为5ua 至750uA,用于测量。 这是 TIA 的测量范围。 测量的灵敏度为每 PPM 0.5 NA 或每百万部分为9500 NA/PPM。 一个电流是测量的 CE 到我们电流范围,另一个是分辨率的每 PPM 的 NA 电流。 这告诉您 LMP91000对细胞中气体变化的敏感度。 您必须选择负载和增益设置才能获得气体呼叫所需的灵敏度。 最后一项是单元格 CE 上的负载电流。 这是使探头正常工作的偏置电流。
偏置电流,TIA 转换的负载单元电流和灵敏度电流都是使用 LMP91000的不同电流规格。
瓦尼先生你好,
如果我不能正确理解您,请更正我的错误。 所以,这基本上是 TIA 中使用的测试条件。 从5uA 开始,变化为0.5nA。 我是对的吗?
如果你不介意的话,再做一件事。 请在下面找到我们的传感器规格。 传感器输出电流为65±25 na/ppm。 它是一个200ppm 的传感器,可提供18uA。 但最大过载为500ppm,可提供最大45uA 电流。 那么,该 IC 是否适合应用?
完整的传感器规格:
输出电流:65±25 na/ppm
标称范围0-200 ppm
最大过载500 ppm
Ω 负载电阻器:10 - 33 μ m
偏置(V_Sens-V_Ref):不推荐