This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000/LMP91002输入电流范围

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1086664/lmp91000-lmp91000-lmp91002-input-current-range

部件号:LMP91000
“线程”中讨论的其它部件: LMP91002

 LMP91000/LMP91002工作电极的输入电流范围支持什么?  传感器的最小和最大电流速必须是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin,

      LMP91000产生与电流成比例的输出电压。 kΩ kΩ µA µA 互阻抗增益可通过2.75 μ A 至350 μ A 的 I 2C 兼容接口进行用户编程,从而轻松将电流范围从5 μ A 转换为750 μ A 全刻度。 我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦尼先生你好,

    感谢您的回复。 我在数据表中混淆了这句话

    “支持0.5 na/ppm 至9500 na/ppm 范围内的气体灵敏度。 它还允许轻松将电流范围从5 μA 转换为750 μA 全刻度"

    在这里,它可以检测到的最小电流是多少? 是0.5 nA 还是5 uA? 而最大电流是9500nA 或750uA? 我知道我误解了上述描述。 您是否介意向我解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin,

      LMP91000支持0.5 na/ppm 至9500 na/ppm 范围内的化学细胞气体灵敏度。 它还允许轻松地将电流范围从5 µA 转换为750 µA 全刻度。

    用于 TIA 转换 的负载单元电流用于将整个单元的压降转换为电流。 TIA 的电流范围为5ua 至750uA,用于测量。 这是 TIA 的测量范围。 测量的灵敏度为每 PPM 0.5 NA 或每百万部分为9500 NA/PPM。 一个电流是测量的 CE 到我们电流范围,另一个是分辨率的每 PPM 的 NA 电流。 这告诉您 LMP91000对细胞中气体变化的敏感度。 您必须选择负载和增益设置才能获得气体呼叫所需的灵敏度。  最后一项是单元格 CE 上的负载电流。 这是使探头正常工作的偏置电流。  

    偏置电流,TIA 转换的负载单元电流和灵敏度电流都是使用 LMP91000的不同电流规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦尼先生你好,

    如果我不能正确理解您,请更正我的错误。 所以,这基本上是 TIA 中使用的测试条件。 从5uA 开始,变化为0.5nA。 我是对的吗?

    如果你不介意的话,再做一件事。 请在下面找到我们的传感器规格。 传感器输出电流为65±25 na/ppm。 它是一个200ppm 的传感器,可提供18uA。 但最大过载为500ppm,可提供最大45uA 电流。 那么,该 IC 是否适合应用?

    完整的传感器规格:

    输出电流:65±25 na/ppm

    标称范围0-200 ppm

    最大过载500 ppm

    Ω 负载电阻器:10 - 33 μ m

    偏置(V_Sens-V_Ref):不推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin,

     假设从5uA 开始的最小电流可以看到探针的0.5 nA 变化是正确的。  

    如果不知道您正在考虑的单元格的零件号,很难绝对肯定地说它会起作用,但是,使用您提供的数据,它确实会起作用。 请记住,设置 LMP91000需要一些有关气体传感工作原理的知识,以及对 TIA 工作原理的良好理解。 做一些阅读和研究,但我觉得你会很快拿到它。 祝你好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您非常乐于助人。 我非常感谢。 如果您知道有关该问题的任何材料,请分享。 再次非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebin,

     不用客气。 我发现谷歌是一个宝贵的资源。 从 TIA 或跨阻抗放大器开始。