This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:通过UART将IWR6843AOP与MCU连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089007/iwr6843aopevm-interfacing-iwr6843aop-with-mcu-through-uart

部件号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他部件:IWR6843AOPIWR6843

您好,

我有IWR6843AOP EVM,我 正在为 计数器测试该EVM。

我希望它通过UART与微控制器通信。 我可以知道UART引脚没有暴露在板上。
 如果我在下面购买了一个连接器以暴露UART引脚并将其连接到其他微控制器的RX TX,是否可以从IWR6843传输点云数据?

我知道只有2个UART端口可用,其中一个用于闪存 ,另一个用于配置。

请指导上述 设置是否与 同时显示可视化图中的数据一起工作

谢谢  
Samidha Buriwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samidha,

    是的,可以使用如图所示的连接器来暴露UART引脚并进行连接。

    您的其他两个选项是:

    1.直接连接到电路板上的UART跟踪

    2.购买  我们的MMWAVEICBOOST,它公开了UART (此板还在开发过程中增加了调试功能)

    谢谢!

    Angie