请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他部件:IWR6843AOP, IWR6843
您好,
我有IWR6843AOP EVM,我 正在为 计数器测试该EVM。
我希望它通过UART与微控制器通信。 我可以知道UART引脚没有暴露在板上。
如果我在下面购买了一个连接器以暴露UART引脚并将其连接到其他微控制器的RX TX,是否可以从IWR6843传输点云数据?

我知道只有2个UART端口可用,其中一个用于闪存 ,另一个用于配置。
请指导上述 设置是否与 同时显示可视化图中的数据一起工作
谢谢
Samidha Buriwar