This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:通过MWAVEICBOOST将AWR6843ISK连接到CC2652RB开发板

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, LP-CC2652RB, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1088352/awr6843isk-connecting-the-awr6843isk-to-a-cc2652rb-dev-board-through-mmwaveicboost

部件号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他部件: CC2652RB

尊敬的支持团队:

如果可能,我们希望从您那里获得一些建议。

作为原型设计过程的一部分,我们希望通过MWAVEICBOOST 板将AWR6843ISK无线连接到LP-CC2652RB。

我们认为使用LPSTK-CC1352R 可能会有所帮助,但我们不确定。 原因是,审核6843文档后发现,以下集成是唯一记录的可能性:

Connectivity with TI launchpad

最好的方法是将它们集成在一起,并且仍然允许从 mmWave SDK (当然,CC2652RB在过程中是透明的)与AWR6843ISK通信?

阅读您关于此事的2分意见将会很好。

提前感谢您的关注,

RoadBox开发团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连接这些设备的方法有多种。 可能launchpad标题将是您的最佳选择。 从ICBOOST DIP开关,您可以将UART信号多路复用到LP插头的UART和MSS_logger引脚。 开关设置在ICBOOST示意图中。

    6843a-cc2652rb-dev-board-th-mmwavicboobooby"]集成2652集成它们并允许从AWR43ISK/Quote与AWR43Wave  SDK]进行通信的最佳方法是什么

    我很好奇您的意思是什么,因为SDK是大多数基本软件,它是闪存到6843设备的。 有关以无线方式发送数据的一个示例实施(通过wifi而非BLE,但连接可能相似),请参阅以下示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.10 .4.10 .1.

    此致,

    杰克逊