请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AWR6843ISK 主题中讨论的其他部件: CC2652RB
尊敬的支持团队:
如果可能,我们希望从您那里获得一些建议。
作为原型设计过程的一部分,我们希望通过MWAVEICBOOST 板将AWR6843ISK无线连接到LP-CC2652RB。
我们认为使用LPSTK-CC1352R 可能会有所帮助,但我们不确定。 原因是,审核6843文档后发现,以下集成是唯一记录的可能性:
最好的方法是将它们集成在一起,并且仍然允许从 mmWave SDK (当然,CC2652RB在过程中是透明的)与AWR6843ISK通信?
阅读您关于此事的2分意见将会很好。
提前感谢您的关注,
RoadBox开发团队