主题中讨论的其他部件:AWR1843
您好! 我想确认我对mmWave Studio中VCO选择选项的理解,以使用DCA 1000EVM配置AWR1843增强。 过去,AWR 1642发布了类似的主题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/72.5483万/awr1642-vco-select-options-in-mmwave-studio)1642) ,根据我的理解,如果我想在76-77 GHz范围内配置和操作雷达(AWR 1843BOOST), 然后我需要在VCO选择中设置VCO1选项,否则要在77-81 GHz范围内操作雷达,我需要选择VCO2选项。 我的理解是否正确?
此外,如果我将雷达的起始频率设置为77 GHz,并选择VCO1作为'VCO Select'(VCO选择)选项,且BW约为3900 MHz,则雷达是否会自动配置并选择VCO2,因为VCO1 BW限制为1 GHz (如果它可以在76-77 GHz下工作) 或2 GHz (如果它可以在76-78 GHz下工作,这一事实在AWR 1642 POST中已提到)?
如果可能,有人可以将我指向包含有关VCO选择的一些讨论的文档。
谢谢