This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:mmWave Studio中的VCO选择选件,用于使用DCA 1000 EVM配置AWR1843升压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089603/awr1843boost-vco-select-option-in-mmwave-studio-for-configuration-of-awr1843-boost-with-dca-1000-evm

部件号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1843

您好! 我想确认我对mmWave Studio中VCO选择选项的理解,以使用DCA 1000EVM配置AWR1843增强。 过去,AWR 1642发布了类似的主题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/72.5483万/awr1642-vco-select-options-in-mmwave-studio)1642) ,根据我的理解,如果我想在76-77 GHz范围内配置和操作雷达(AWR 1843BOOST), 然后我需要在VCO选择中设置VCO1选项,否则要在77-81 GHz范围内操作雷达,我需要选择VCO2选项。 我的理解是否正确?  

此外,如果我将雷达的起始频率设置为77 GHz,并选择VCO1作为'VCO Select'(VCO选择)选项,且BW约为3900 MHz,则雷达是否会自动配置并选择VCO2,因为VCO1 BW限制为1 GHz (如果它可以在76-77 GHz下工作) 或2 GHz (如果它可以在76-78 GHz下工作,这一事实在AWR 1642 POST中已提到)?  

如果可能,有人可以将我指向包含有关VCO选择的一些讨论的文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您回答正确:

    • VCO1:76-78Ghz
    • VCO2:77-81GHz

    您需要选择包含要使用的带宽的VCO

    谢谢你
    Cesar