This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101-SDK:打开和关闭板时距离测量值的变化

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083223/opt3101-sdk-variation-of-distance-measurements-when-powering-on-and-off-the-board

部件号:OP3101-SDK
主题中讨论的其他部件:OPT3101

您好,  

我正在使用一个包含OPT3101且三个传输通道均已激活的定制板。 使用SDK执行校准过程后 ,将运行测试步骤以测量不同的距离。 使传感器保持相同的距离和相同的环境条件,通过多次打开和关闭电路板来执行测试步骤 , 每次获得的测量值都不同。  我想知道为什么会发现这种行为,以及是否有任何办法避免这种行为。

我在下面附上一些在相同距离(1000 mm)获得的不同测量值的捕获信息。  

谢谢!

奥尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olga,

    主板温度是多少?您是否加载了温度校准系数? 您似乎多次开机和关机以检查重复性并看到某些更改正确吗? 主板的温度在这段时间内是否稳定? 如果打开和关闭电源,则LED应在一定程度上加热主板。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我已在20ºC º C至 ºC º C的温度范围内校准了主板。 我观察到,距离内此温度范围内的相位变化仅为17 mm。 考虑到预期变化 是线性的,我认为这不是问题的原因,因为我在打开和关闭电源时观察到的变化是280 mm。 在 ºC这些测量过程中,板的温度在26至30 ̊ C之间。

    此外,我 用两个不同的表面作为目标,重复了同一实验。 使用白色墙壁时,距离的变化会减少,而使用深蓝色表面会增加打开和关闭主板的效果。 在深蓝色表面下面安装。  

    此外,我还对内部串扰的依赖性进行了研究,每次运行测试步骤时,传感器都会测量并纠正这些串扰。 我附上测量结果。  

    正如您在图片中看到的那样,3个传输通道的距离变化显示了相同的行为,我观察到测量值与不同的内部串扰值之间存在依赖性。 此外,内部串扰测量是否取决于在进行校正时所使用的目标?

    此致,

    奥尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我正在使用另一个只有1个传输通道的定制板,并且我观察到与上述相同的bahaviour。 在这种情况下,内部串扰变化比3通道板中的变化要高,也比板上几次电源和断开后测得的距离要高。

    期待您的回复,

    奥尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olga,

    我不在办公室,似乎在我外出时错过了这个帖子。 我现在正在研究这一问题,本周将收到回复。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olga,

    内部xTalk不会因目标而异。 它仅针对设备内部的xTalk进行修正。  

    如果这不是由环境因素引起的,则可能是由照明串扰引起的。 如果使用蓝色墙壁,则振幅将低于白色墙壁,从而产生更大的照明xTalk影响。 您可以按照 步骤4中所述的方法测量残留xTalk。
    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/727462?-FAQ-OPT3101EVM-Troubleshooting</s>72.7462万 3101
    这是设备在照明xTalk加载光敏二极管后报告的振幅。 如果您的测试中的测量振幅与残留xTalk的顺序相同,则可能会有一些影响。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    使用白色表面的目标1000 mm 处的振幅代码为600,蓝色表面为250。 剩余串扰约为30个振幅代码(按照您建议的程序测量),与在1000 mm 测量时设备报告的振幅顺序不同。 振幅代码与多次开机和关机时观察到的距离测量变化无关。 是否有办法避免这种行为?

    谢谢!  

    奥尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olga,

    我没有看到这种行为,所以很难说出发生了什么。 检查您是否能够在EVM板上复制相同内容可能会很有帮助。  此外,这是否是特定于主板,特定于设计等,可能有助于尝试跟踪原因。 您是否有多个板,所有板上都能看到这种情况?

    最佳,

    Alex