主题中讨论的其他部件:OPT3101
您好,
我正在使用一个包含OPT3101且三个传输通道均已激活的定制板。 使用SDK执行校准过程后 ,将运行测试步骤以测量不同的距离。 使传感器保持相同的距离和相同的环境条件,通过多次打开和关闭电路板来执行测试步骤 , 每次获得的测量值都不同。 我想知道为什么会发现这种行为,以及是否有任何办法避免这种行为。
我在下面附上一些在相同距离(1000 mm)获得的不同测量值的捕获信息。
谢谢!
奥尔加
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用一个包含OPT3101且三个传输通道均已激活的定制板。 使用SDK执行校准过程后 ,将运行测试步骤以测量不同的距离。 使传感器保持相同的距离和相同的环境条件,通过多次打开和关闭电路板来执行测试步骤 , 每次获得的测量值都不同。 我想知道为什么会发现这种行为,以及是否有任何办法避免这种行为。
我在下面附上一些在相同距离(1000 mm)获得的不同测量值的捕获信息。
谢谢!
奥尔加
您好,Alex:
我已在20ºC º C至 ºC º C的温度范围内校准了主板。 我观察到,距离内此温度范围内的相位变化仅为17 mm。 考虑到预期变化 是线性的,我认为这不是问题的原因,因为我在打开和关闭电源时观察到的变化是280 mm。 在 ºC这些测量过程中,板的温度在26至30 ̊ C之间。
此外,我 用两个不同的表面作为目标,重复了同一实验。 使用白色墙壁时,距离的变化会减少,而使用深蓝色表面会增加打开和关闭主板的效果。 在深蓝色表面下面安装。
此外,我还对内部串扰的依赖性进行了研究,每次运行测试步骤时,传感器都会测量并纠正这些串扰。 我附上测量结果。
正如您在图片中看到的那样,3个传输通道的距离变化显示了相同的行为,我观察到测量值与不同的内部串扰值之间存在依赖性。 此外,内部串扰测量是否取决于在进行校正时所使用的目标?
此致,
奥尔加
您好,Olga,
内部xTalk不会因目标而异。 它仅针对设备内部的xTalk进行修正。
如果这不是由环境因素引起的,则可能是由照明串扰引起的。 如果使用蓝色墙壁,则振幅将低于白色墙壁,从而产生更大的照明xTalk影响。 您可以按照 步骤4中所述的方法测量残留xTalk。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/727462?-FAQ-OPT3101EVM-Troubleshooting</s>72.7462万 3101
这是设备在照明xTalk加载光敏二极管后报告的振幅。 如果您的测试中的测量振幅与残留xTalk的顺序相同,则可能会有一些影响。
最佳,
Alex