您好,
感谢您设置此论坛。 它非常有帮助,贡献者很有耐心,非常非常有帮助。
我们要测量小塑料(现在打印PLA 3D)容器(小于50 ml 或1.7 oz)中的水量。 我们无法访问我们在 https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0317万中发送给 PCB制造商的同一个TI传感器,而PCB制造商似乎给了我们一个很高的报价,因此我们决定使用铜带和酸来制作自己的传感器。 但是,根据我们的容器,我们的容器比TIDA 0.0317万小。 我们的长度约为10 cm (包括尾部),宽度约为4 cm。 请查看下面的照片。 因此,由于缺陷,需要进行修补工作,因此需要进行焊接等。 但是,据我们所知,我们已确保连接正确,并且铜或焊接中不存在中断。
您可以在下面看到GUI上的界面。 我们立即获得饱和通道。 即使我们将水放入容器中,我们也会得到以下信息。
最后,由于我们的传感器尺寸不同,我们使用了CAPDAC功能,如下所示。 我从我最近在这里看到的一篇文章中得到了使用它的想法: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/107.8277万/fdc1004qevm-with-tida-00317?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDC1004#</s>1004 0.0317万1004
加注液体时会增加,但如图所示,增幅非常小。
注:我们以前进行了免费试用,但是使用试验电路板,而不是焊接,我们可以减少饱和问题。 我们仍然没有得到一个读数。
此外,请告诉我,在减小传感器尺寸时,我应该寻找什么东西。 此外,带有TIDU736A文档 的TIDA 0.0317万显示了4层和ENIG要求,我想这就是我们从PCB制造商处收到的报价很高的原因。 作为试验,我们是否可以使用普通FR4刚性传感器或仅带2层的柔性传感器,并使用普通镀层,而不是ENIG?
最后,至少在美国,此传感器的预期价格是多少? 如果可能,我们希望将其与我们获得的价格进行比较。
我们非常感谢您的任何反馈。
非常感谢您提前抽出宝贵的时间并提供帮助。