This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:传感器的饱和度和读数问题

Guru**** 1827360 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089081/fdc1004-saturation-and-problems-reading-from-sensor

部件号:FDC1004

您好,  

感谢您设置此论坛。 它非常有帮助,贡献者很有耐心,非常非常有帮助。

我们要测量小塑料(现在打印PLA 3D)容器(小于50 ml 或1.7 oz)中的水量。 我们无法访问我们在 https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0317万中发送给 PCB制造商的同一个TI传感器,而PCB制造商似乎给了我们一个很高的报价,因此我们决定使用铜带和酸来制作自己的传感器。 但是,根据我们的容器,我们的容器比TIDA 0.0317万小。 我们的长度约为10 cm (包括尾部),宽度约为4 cm。 请查看下面的照片。 因此,由于缺陷,需要进行修补工作,因此需要进行焊接等。  但是,据我们所知,我们已确保连接正确,并且铜或焊接中不存在中断。  

您可以在下面看到GUI上的界面。 我们立即获得饱和通道。 即使我们将水放入容器中,我们也会得到以下信息。

最后,由于我们的传感器尺寸不同,我们使用了CAPDAC功能,如下所示。 我从我最近在这里看到的一篇文章中得到了使用它的想法: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/107.8277万/fdc1004qevm-with-tida-00317?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FDC1004#</s>1004 0.0317万1004

加注液体时会增加,但如图所示,增幅非常小。

注:我们以前进行了免费试用,但是使用试验电路板,而不是焊接,我们可以减少饱和问题。 我们仍然没有得到一个读数。

此外,请告诉我,在减小传感器尺寸时,我应该寻找什么东西。 此外,带有TIDU736A文档 的TIDA 0.0317万显示了4层和ENIG要求,我想这就是我们从PCB制造商处收到的报价很高的原因。 作为试验,我们是否可以使用普通FR4刚性传感器或仅带2层的柔性传感器,并使用普通镀层,而不是ENIG?

最后,至少在美国,此传感器的预期价格是多少? 如果可能,我们希望将其与我们获得的价格进行比较。

我们非常感谢您的任何反馈。  

非常感谢您提前抽出宝贵的时间并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我们有一些应用说明,可能有助于使用FDC1004来使用液位监测系统并对其进行故障排除。
    您可以在 FDC1004电容性传感常见问题 页面查看完整列表。

    FDC1004可与各种传感器配置配合使用。 一些用户使用了基于FR4的传感器,另一些用户则使用了铜带与绝缘体的组合。 传感器的定价因供应商而异。 我们没有提供定价指南,因为这些指南由供应商自己决定。

    您尝试使用的液体是什么? 溶解盐或其他矿物或污染物造成的电导率过高可能 会导致错误。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Miller先生。

    我 看了一下您发给我的常见问题。 但是,我仍然无法指出我们的错误。  

    感谢您提供有关配置和定价的信息。

    现在我使用的是普通自来水。 使用盐水是否会提供不可读的结果,或者是否可以通过偏移等补偿?

    最后,请您就我们的传感器和结果提供意见吗?

    谢谢你。

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    自来水应该没问题。
    当水箱中没有水且水箱已满时,您会得到什么电容读数?
    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Miller先生,

    我的第一个GUI数据屏幕截图是在连接后,当油箱为空时。  

    在我的第二个图表中,我开始在225到260之间加水,这是你看到的一个小坡道。 然后,我停止加水,倒水之前,我看到的水滴在260左右,并继续保持在该水平。

    为了消除饱和,我尝试了GUI第三个屏幕截图中显示的CAPDAC方法。 而相应的第二个图形只显示MEAS1,当我在2320左右开始加水,然后在2365左右停止时。 我停下来的那一刻,它急剧下降,不是到起点,而是到稍高的一点。  

    期待您的回复。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德  

    仅需确认一下,在您的图解屏幕截图(上面的第2和第4页)中,当您加注储罐时,电容似乎会增加,但当您停止向储罐加水时,电容会下降至相同的电容(如无水)?  

    作为一项实验,当 干式和湿式传感器从油箱中取出时,您是否可以尝试它们的电容读数?

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    还有一件事:请测量 传感器连接(油箱外)之间的电阻 (干燥和潮湿)吗?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    请检查 PCB上的CIN3连接。 很难从图像中分辨出来,但看起来它与任何事物都没有关联。
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    如果我不清楚,请道歉。 这些传感器在容器外,我们将它们连接到由PLA制成的2 mm 厚容器的外壁表面。

    是的,只要我们停止加水,它就会下降到比初始空电容略高得多的水平。

    您的意思是我们应该将它们从容器中脱下,在干燥时进行测量,然后洒上水进行测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒先生,

    CIN3从FDC1004EVM的另一侧连接。 因此它是连接的。  

    仅需说明,我们的设置与TIDU736A文档中提供的设置相同。 唯一的区别是我们的传感器比TIDA0.0317万文档中提供的测量值小。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    令人困惑的是,当储罐正在加注时,它看起来还可以,当加注停止时,它会恢复为空储罐,如第三和第四个屏幕截图所示。

    在执行测试时,您是否可以使用高阻抗探针和示波器来监控传感器波形?

    铜质传感器是否与水直接接触? 在图像中,它们看起来有塑料盖,但很难确定。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复。

    正如您在图像中看到的那样,MEAS2 (橙色)已饱和,这是正常的吗?  

    另外,我应该在示波器上寻找什么。

    是的,我们在传感器上有一个塑料盖。 因此,是的,铜与水没有直接接触。  在复印器上有一个容器壁和一个薄塑料盖。 可能只是胶带。  

    传感器与水完全不接触。 连接在容器的外壁上。

    此外, 当它正在填充时,它只增加了大约1 pf。 这是因为传感器尺寸较小吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    数据表描述了传感器波形的典型行为。 它应该是一个25kHz,2.4Vpp信号,具有1.2V直流偏移。
    如果不是这样或接近这样,那么这可能 有助于我们确定问题的根本原因。

    我们没有分析工具来帮助设计电容式传感器,因此很难确定小型传感器是否是您所看到的问题的根本原因。

    我不确定您是否在常见问题页面上看到过它,但有一个关于为液位传感校准电容式传感器的应用说明。
    你可以 在这里看到。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复,  

    使用GND和针脚之间的示波器,我们可以获得以下信息:

    GND-SHLD1  

    25kHz,2.4Vpp,1.2V DC偏移,以下是示波器的屏幕截图:

    GND-CIN1

    25kHz,520mV Vpp,40mV直流偏移

    GND-CIN2

     25kHz,580mV Vpp, 0 DC偏移

    GND-CIN3

    25kHz,520mV Vpp, 0 DC偏移

    GND-SHLD2

    25kHz,1.2V Vpp,360mV直流偏移

     

    期待您的反馈。

    谢谢!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我测量了其中一个EVM上C1和SHLD1上的信号以进行比较。  
    与我们的EVM相比,您的信号和直流偏移看起来有点低。  
    我猜测您的传感器会以某种奇怪的方式加载针脚,这会影响设备的功能。

    销钉 频率 VPP VDC
    C1 25kHz 1.5 0.56
    SHLD1 25kHz 2.5 1.26

    C1                                                   SHLD1

         

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    原因是什么? 我们的手动传感器及其粗糙的工作是否可能是原因。 我的意思是,您认为专业制作PCB可以解决问题吗?  

    最后一个问题,这是否可以解释为什么我们停止加水后,信号突然下降?

    再次感谢。

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    它可能是传感器,但我不能肯定。  
    让我再提出一个实验。 尝试将储罐加注到不同的液位,例如低液位,中液位和完全加满。

    当您到达这三个点时,停止加水,查看信号是否保持不变或开始下降。  

    如果你可以填充到低电平,然后停下来一会儿,信号不 会下降,那么传感器就可以了。
    如果你加注到中或高油位,停下来一会儿,信号水平降低,那么我想说传感器中有泄漏,使金属部件接触到水。

    我们在线提供的一些应用手册可能有助于传感器的设计和构建。
    如果您尚未查看它们,可以在 FDC1004电容性传感常见问题 页面上找到它们。