This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:AFE3010响应时间较慢

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089133/afe3010-afe3010-slower-response-time

部件号:AFE3010

您好,

 根据泄漏电流的大小,AFE3010 GFCI电路中是否有延迟跳闸时间的首选方法?  在>5mA时,UL943允许的跳闸时间相当长,但AFE3010跳闸速度相当快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我们的设备专家目前不在办公室。 我将通知他这一职位,但 很可能是下星期一 ,我们可以在这里适当地解决你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,

    我对延迟回复表示歉意。

    由于这些时间是根据PH引脚处测得的线路电压零交叉点在内部设置的,因此无法延迟5mA阈值的跳闸时间。 这是AFE3010能够达到的最慢跳闸时间。  

    也许有办法在SCR针脚和SCR门之间插入一些信号延迟电路,但SCR自检将不起作用,因此需要通过设置SEL=FLOAT来禁用。 我不确定您是否不想使用此功能,但这是它唯一的工作方式。

    此致,

    彼得