请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE3010 您好,
根据泄漏电流的大小,AFE3010 GFCI电路中是否有延迟跳闸时间的首选方法? 在>5mA时,UL943允许的跳闸时间相当长,但AFE3010跳闸速度相当快。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,David,
我对延迟回复表示歉意。
由于这些时间是根据PH引脚处测得的线路电压零交叉点在内部设置的,因此无法延迟5mA阈值的跳闸时间。 这是AFE3010能够达到的最慢跳闸时间。
也许有办法在SCR针脚和SCR门之间插入一些信号延迟电路,但SCR自检将不起作用,因此需要通过设置SEL=FLOAT来禁用。 我不确定您是否不想使用此功能,但这是它唯一的工作方式。
此致,
彼得