主题中讨论的其他部件: TMAG5328EVM, TMAG5328
我想使用TMAG5328EVM验证与TMAG5231相同的磁性检测范围。 为了进行近似评估,应将TMAG5328EVM的可变电阻器R13设置为什么kΩ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用TMAG5328EVM验证与TMAG5231相同的磁性检测范围。 为了进行近似评估,应将TMAG5328EVM的可变电阻器R13设置为什么kΩ?
您好,用户486.3518万:
TMAG5328可以将其BOP设置为与TMAG5.5231万B1D的2.85 Mt BOP或TMAG5231C1G的3 Mt BOP匹配, 但它不能将其BOP设置为TMAG5231H1D的40 Mt BOP,因为这超出了TMAG5328的2到15 Mt BOP范围。 要将BOP设置为2.85 MT,请在ADJ引脚和GND之间连接一个2.85 kΩ 电阻器。 如果您要将BOP设置为3 mt,请连接一个3 kΩ 电阻器。 TMAG5328 EVM用户指南的4.1 3节 详细介绍了如何配置EVM以连接此电阻器。
但请注意,这两种设备之间存在一些差异,可能会阻止TMAG5328模拟您在TMAG5231中看到的结果。 首先,TMAG5328的滞后量为1公吨。 但是,TMAG5231C1G具有0.8 Mt滞后,而TMAG5231B1D则具有1.35 Mt. 因此,各设备之间的BRP点会有所不同。
此外,设备内感应元件的位置不同,如果磁铁与设备之间的距离固定,则会导致设备看到不同的磁通密度。 下面的图8-6显示了TMAG5231的两个封装选项中感应元件的位置,而图8-7显示了TMAG5328中感应元件的位置:


此致,
Mekre