This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:我想使用TMAG5328EVM验证与TMAG5231相同的磁性检测范围

Guru**** 2547820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231, TMAG5328EVM, TMAG5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1095730/tmag5231-i-want-to-verify-the-same-magnetic-detection-range-as-tmag5231-using-tmag5328evm

部件号:TMAG5231
主题中讨论的其他部件: TMAG5328EVMTMAG5328

我想使用TMAG5328EVM验证与TMAG5231相同的磁性检测范围。 为了进行近似评估,应将TMAG5328EVM的可变电阻器R13设置为什么kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户486.3518万:

    TMAG5328可以将其BOP设置为与TMAG5.5231万B1D的2.85 Mt BOP或TMAG5231C1G的3 Mt BOP匹配, 但它不能将其BOP设置为TMAG5231H1D的40 Mt BOP,因为这超出了TMAG5328的2到15 Mt BOP范围。  要将BOP设置为2.85 MT,请在ADJ引脚和GND之间连接一个2.85 kΩ 电阻器。   如果您要将BOP设置为3 mt,请连接一个3 kΩ 电阻器。  TMAG5328 EVM用户指南的4.1 3节 详细介绍了如何配置EVM以连接此电阻器。

    但请注意,这两种设备之间存在一些差异,可能会阻止TMAG5328模拟您在TMAG5231中看到的结果。  首先,TMAG5328的滞后量为1公吨。  但是,TMAG5231C1G具有0.8 Mt滞后,而TMAG5231B1D则具有1.35 Mt.  因此,各设备之间的BRP点会有所不同。

    此外,设备内感应元件的位置不同,如果磁铁与设备之间的距离固定,则会导致设备看到不同的磁通密度。  下面的图8-6显示了TMAG5231的两个封装选项中感应元件的位置,而图8-7显示了TMAG5328中感应元件的位置:

     

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,用户486.3518万:

    您还能说出此功能的用途吗?  此外,TMAG5328在该应用程序中是如何使用的?

    谢谢!

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mekre。

    感谢您的回答。
    我将验证上述参考。
    该应用程序用于将物联网模块中的微控制器从深度睡眠唤醒。
    当进行磁性检测时,应用程序将用于关闭/打开。