大家好,
在LDC3114-Q1的设计中,我以前使用了1.8V LDO (MIC5365-1.8YMT-TZ),它为LDC的操作提供了恒定的1.8V电压,该电压在指定范围内(1.71 至1.89V)。 为了节省一些成本和空间,我用一个Zener二极管配置替换了它,用一个限流电阻器,它类似于图中的那个电阻器。 将100nF电容器放置在靠近LDC的位置,此图中未显示。

我正在测量4个线圈,每个线圈的测量时间约为0.9 ms,使用客户扫描循环,并且没有任何线圈的高电流驱动(RPN = 1)。 尽管如此,作为一种安全设置,我将电流限制为3.3mA (VDDD = 3.3V)。 我正在从LDC检索RAW_DATA并使用 µC执行其他计算。 使用齐纳二极管配置时,LDC工作正常,即使在极端温度(80°C和-40°C)下,我也能从LDC获得良好的值。 但是,我只在一个设置上测试了这个,当我用示波器测量供给LDC的电压时,我有点担心。 在下图中可以看到此行为。


提供给LDC的直流平均电压低至1.65V,低于建议的最小电压(1.71V)。 此外,电压在两次扫描周期之间的时间间隔内会上升,最高可达2.2V (电源针脚上允许的最大电压)。 我可以理解,Zener不是完美的电压调节器,但对于像LDC这样的低功耗解决方案,它仍然可以工作,对吗? 但我不能肯定它的长期影响。
我尝试增加电流限制(4.4mA),这使得直流平均电压约为1.88V,但峰值已约为2.4V。 尽管这两种配置在极端温度下都能正常工作,但我要说的是对一个IC的测试,测试了几分钟。 因此,我想知道有关电力供应的建议是甚么。 齐纳二极管解决方案是否仍然良好,或者我是否应该使用单独的LDO?
谢谢!!