This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:LDC3114的电源建议-用作稳压器的齐纳二极管

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1095003/ldc3114-q1-power-supply-recommendations-for-ldc3114---zener-diode-as-voltage-regulator

部件号:LDC3114-Q1

大家好,

在LDC3114-Q1的设计中,我以前使用了1.8V LDO (MIC5365-1.8YMT-TZ),它为LDC的操作提供了恒定的1.8V电压,该电压在指定范围内(1.71 至1.89V)。 为了节省一些成本和空间,我用一个Zener二极管配置替换了它,用一个限流电阻器,它类似于图中的那个电阻器。 将100nF电容器放置在靠近LDC的位置,此图中未显示。

我正在测量4个线圈,每个线圈的测量时间约为0.9 ms,使用客户扫描循环,并且没有任何线圈的高电流驱动(RPN = 1)。 尽管如此,作为一种安全设置,我将电流限制为3.3mA (VDDD = 3.3V)。 我正在从LDC检索RAW_DATA并使用 µC执行其他计算。 使用齐纳二极管配置时,LDC工作正常,即使在极端温度(80°C和-40°C)下,我也能从LDC获得良好的值。 但是,我只在一个设置上测试了这个,当我用示波器测量供给LDC的电压时,我有点担心。 在下图中可以看到此行为。

提供给LDC的直流平均电压低至1.65V,低于建议的最小电压(1.71V)。 此外,电压在两次扫描周期之间的时间间隔内会上升,最高可达2.2V (电源针脚上允许的最大电压)。 我可以理解,Zener不是完美的电压调节器,但对于像LDC这样的低功耗解决方案,它仍然可以工作,对吗? 但我不能肯定它的长期影响。

我尝试增加电流限制(4.4mA),这使得直流平均电压约为1.88V,但峰值已约为2.4V。 尽管这两种配置在极端温度下都能正常工作,但我要说的是对一个IC的测试,测试了几分钟。 因此,我想知道有关电力供应的建议是甚么。 齐纳二极管解决方案是否仍然良好,或者我是否应该使用单独的LDO?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    建议使用LDO作为电源,以获得最佳性能和产品使用寿命。 目前使用当前方法实施电源可能会起作用,但由于过压事件会随着时间的推移削弱芯片,因此可能会缩短设备的使用寿命。 如果您可以通过齐纳二极管实现获得更稳定的电压信号,这应该不是问题。 您可以为LDC尝试更大的去耦盖,这可能有助于平滑电源。  

    此致,  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的回复。 我期待着同样的建议。 使用LDO总是更好的,但我会看到使用Zener是否可以获得更好的行为(使用额外的大容量)。 我想我已经得到了我需要的信息。 非常感谢!

    此致,

    Naveen。