This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:在AGV中将Ridar替换为IWR6843AOP

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1094957/iwr6843aop-replacement-of-ridar-to-iwr6843aop-in-agv

部件号:IWR6843AOP

您好,
我想考虑用Ridar的AGV来替换毫米波传感器
在ROS项目中,我找到了一个显示云点的示例项目。

未找到预期用于AGV的其他样本项目
所以我想。
是否可以使用IWR6843AOP来实现与Ridar相当的性能
我认为角分辨率的性能比IWR6843AOP低得多。
是否有一个使用IWR6843AOP装配AGV的示例?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们以前没有看过Ridar解决方案,所以我只能根据我在他们网站上的快速搜索结果对其进行评论。 如果您正在寻找AGV的360度覆盖范围,您可能需要多个AOP传感器,因为视野不会覆盖所有区域。 我们使用ROS的安全气泡演示可能是我们目前拥有的最接近您所需的演示,但这似乎也可以在没有ROS的情况下完成。 如果您使用一个雷达覆盖AGV的一侧,则只需创建一个简单的GUI,该GUI将显示区域,并根据点数确定区域是否被占用。  

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Alec