主题中讨论的其他部件: TDC1000, TDC7200
您好,专家,
我的客户想在LIDAR应用程序中使用TDC7201,对此有几个问题。
问题1. 第2站至第5站的确切应用是什么,我们知道TOF可以通过从开始到第1站的时间来模拟。

问题2. 如果客户不想使用MSP430进行控制,是否有有关TDC7201的命令流程图?
问题3. 如果由于特殊设计问题而未连接"触发器"针脚,是否有其他方法来确认IC状态?

问题4: 它是否提供远/近模式之间的自动切换? 如果没有,是否有任何建议要求示例代码来实现此应用程序?
问题5. 如果客户不使用MSP430来控制TDC,而是使用其他MCU来触发TDC7201 EVM,则会发现START_EX1/2出现电压降。(3V -> 1V)
因此,以下问题是:
TDC7201的以下信号针脚是否指定了电压/时间/驱动电流?
1- TRIG1/2
2- Start_EXT1/2
3- Stop_EXT1/2
非常感谢。