This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:有关应用的几个问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1094309/tdc7201-several-questions-about-application

部件号:TDC7201
主题中讨论的其他部件: TDC1000TDC7200

您好,专家,

我的客户想在LIDAR应用程序中使用TDC7201,对此有几个问题。

问题1. 第2站至第5站的确切应用是什么,我们知道TOF可以通过从开始到第1站的时间来模拟。  

问题2.  如果客户不想使用MSP430进行控制,是否有有关TDC7201的命令流程图?

问题3.  如果由于特殊设计问题而未连接"触发器"针脚,是否有其他方法来确认IC状态?

问题4:  它是否提供远/近模式之间的自动切换? 如果没有,是否有任何建议要求示例代码来实现此应用程序?

问题5.  如果客户不使用MSP430来控制TDC,而是使用其他MCU来触发TDC7201 EVM,则会发现START_EX1/2出现电压降。(3V -> 1V)

因此,以下问题是:

TDC7201的以下信号针脚是否指定了电压/时间/驱动电流?

1- TRIG1/2

2- Start_EXT1/2

3- Stop_EXT1/2

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您在PS论坛上发帖!

    1. TDC7201可选择一次启动时最多可计时5个停止信号。 此功能在设备上可用,因为它还可与TDC1000配合使用,TDC1000是一种超声波AFE,可为一个测量生成多个停止信号。 虽然它可以为LIDAR应用程序提供使用案例,但我过去没有遇到过这种情况。

    2.不确定我是否理解这个问题,你能否澄清一下命令流程图的含义? 您的意思是否像一系列有关如何执行测量的步骤?

    3.当开始新测量时,触发引脚会生成一个输出,但当您通过将1写入config1寄存器开始新测量后,触发引脚会在触发触发器之前生成。 所以从技术上来说,您知道何时可以开始测量。 需要收集的信号是INTB引脚,可让您知道测量何时完成。 如果您在测量过程中尝试读取结果寄存器,则会导致测量中止。

    4. TDC7200不提供远距离和近距离模式的自动切换功能,我们没有任何可实现此功能的示例代码。

    5.如果电压从3V降至1V,则可能不会开始测量,因为设备不会将其识别为高输入。

    起动和停机信号之间有一定的时间要求。 这可能会因所使用的测量模式而异,因此我建议查看数据表以了解此情况。 我要指出的一个项目是启动和停止脉冲的长度。 它们必须至少为10ns。 但是对于驱动电流这不是我过去测试过的或数据表中列出的,客户始终可以测试他们尝试使用的MCU。

    最佳,

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉关于问题2的描述不明确。 这就像你假设的那样。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    我们没有这方面的流程图,但数据表中确实包含了测量顺序中应采取的步骤。 您可以在数据表的7.4 6部分找到此信息。 我在下面摘录了一段:

    最佳,

    Isaac