请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:LMT70A, LMT70您好,
请告诉我,数据表中解释的这种差异的含义是什么? "为了满足LMT70A的匹配规格,必须从一个胶带和卷轴的相邻位置拾取两个装置。 如果需要PCB返工(涉及LMT70A),则必须更换一对LMT70A匹配装置。 匹配功能(包括但不限于相邻设备的电气匹配特性)
这是否意味着磁带上的位置与LMT70不同? 还是只是温差的差异?
谢谢!