This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70AYFQR-磁带上部件的极性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70A, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1098206/lmt70ayfqr--polarity-of-the-part-on-the-tape

主题中讨论的其他部件:LMT70ALMT70

您好,

请告诉我,数据表中解释的这种差异的含义是什么? "为了满足LMT70A的匹配规格,必须从一个胶带和卷轴的相邻位置拾取两个装置。 如果需要PCB返工(涉及LMT70A),则必须更换一对LMT70A匹配装置。 匹配功能(包括但不限于相邻设备的电气匹配特性)

这是否意味着磁带上的位置与LMT70不同? 还是只是温差的差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ioana:

    感谢您在Sensing论坛上发布信息。

    LMT70没有匹配的规格,因此无需选择相邻的装置。 但是,只有  在设备 相邻的原始包装中,才能保证LMT70A的匹配规格。  

    此致,

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "匹配规格"的含义是什么? 这与胶带上部件的极性有关还是与温度容差有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ioana:

    从同一卷带和卷筒中选取的两个相邻LMT70A设备将报告30°C时0.1°C内指定的匹配温度值 图19显示了不同温度下的此规格:

    此致,

    Nicole