https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1099061/pga305-pga-gain-and-offset
部件号:PGA305在“线程”中讨论的其它部件:THP210, PGA302
Hello,传感器输出为1mV/V,偏移为7mV。 将PGA增益设置为200,将产生1.4V的偏移。 PGA 305能否补偿1.4V的偏移?
PGA可纠正的最大偏移值是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1099061/pga305-pga-gain-and-offset
部件号:PGA305Hello,传感器输出为1mV/V,偏移为7mV。 将PGA增益设置为200,将产生1.4V的偏移。 PGA 305能否补偿1.4V的偏移?
PGA可纠正的最大偏移值是多少?
谢谢
您好,Allen:
尽管数据表中有说明,但在PGA305处于运行模式时,仍然无法永久禁用内部参考缓冲器。 这是对数据表的更新,将在下一版本中进行。
基本上,当PGA305处于数字接口模式时,虽然您可以在技术上禁用参考缓冲区,但一旦它回到补偿模式,内部数字电路就会将它切换回使用内部参考缓冲区, 因此,它将无法接受外部引用。
根据您的输出需求以及压力传感前端的电源电压范围,您可以查看PGA302。 它确实为输入提供了一些内置的模拟偏移补偿。
此致,
Scott
您好,Allen:
我很抱歉。 我错了,我以为你指的是控制PGA305的内部参考。 是的,您可以使用DAC输出设置THP210的Vocm。 诀窍在于让DAC输出所需的电压。 在运行模式下,DAC将根据输入电压和您设置的任何系数输出电压。 如果您想要通过I2C获得补偿输出,此设置可能不起作用,因为我认为设置静态DAC输出的唯一方法是使用DAC夹持值,这也会影响补偿数字输出。
例如,如果您希望DAC始终设置为电压x来补偿偏移,则可以将正常下限值设置为最大值,这样PGA305将认为它始终低于正常范围。 然后,您可以将低钳位值设置为所需的电压x,它将永久输出该电压。 (也可以通过将正常高电压值设置为最小值,并将高电压钳值设置为所需电压来完成此操作)。
如果您以这种方式设置DAC,您将能够获得的唯一PADC数据是通过I2C输出没有补偿的原始PADC数据。
此致,
Scott