This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:PGA增益和偏移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THP210, PGA305, PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1099061/pga305-pga-gain-and-offset

部件号:PGA305
在“线程”中讨论的其它部件:THP210PGA302

Hello,传感器输出为1mV/V,偏移为7mV。 将PGA增益设置为200,将产生1.4V的偏移。 PGA 305能否补偿1.4V的偏移?

PGA可纠正的最大偏移值是多少?

谢谢     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有模拟偏移补偿,因此输入的有效满刻度范围将随着偏移量的增加而减小。

    数字偏移校正技术上没有限制,这意味着它最多可以是24位,并包含ADC输出的整个范围。 当然,偏移整个ADC范围不会为信号留下太多或任何分辨率,因此最好尽可能将外部偏移最小化。

    此致,

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, THP210 Vocm引脚设置差分放大器的输出共模电压。 305的14位DAC能否用于驱动Vcom并纠正偏移错误

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    尽管数据表中有说明,但在PGA305处于运行模式时,仍然无法永久禁用内部参考缓冲器。 这是对数据表的更新,将在下一版本中进行。

    基本上,当PGA305处于数字接口模式时,虽然您可以在技术上禁用参考缓冲区,但一旦它回到补偿模式,内部数字电路就会将它切换回使用内部参考缓冲区, 因此,它将无法接受外部引用。

    根据您的输出需求以及压力传感前端的电源电压范围,您可以查看PGA302。 它确实为输入提供了一些内置的模拟偏移补偿。

    此致,
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,您好,305 DAC驱动THP210的声码, 因此 参考缓冲区  将保持“打开”状态  

    如果需要, DAC输出是否可以设置为1.25V,独立 于"三阶TC/三 阶NL传感器补偿块",  

    这样可以将传感器+5V 域的电平转换为ADC 2.5V域。 此外,210将应用额外增益~2    

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    我很抱歉。 我错了,我以为你指的是控制PGA305的内部参考。 是的,您可以使用DAC输出设置THP210的Vocm。 诀窍在于让DAC输出所需的电压。 在运行模式下,DAC将根据输入电压和您设置的任何系数输出电压。 如果您想要通过I2C获得补偿输出,此设置可能不起作用,因为我认为设置静态DAC输出的唯一方法是使用DAC夹持值,这也会影响补偿数字输出。  

    例如,如果您希望DAC始终设置为电压x来补偿偏移,则可以将正常下限值设置为最大值,这样PGA305将认为它始终低于正常范围。 然后,您可以将低钳位值设置为所需的电压x,它将永久输出该电压。 (也可以通过将正常高电压值设置为最小值,并将高电压钳值设置为所需电压来完成此操作)。


    如果您以这种方式设置DAC,您将能够获得的唯一PADC数据是通过I2C输出没有补偿的原始PADC数据。

    此致,

    Scott