This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:默认的高/低限电阻器

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102507/tmp1075-the-default-high-low-limit-resistor

部件号:TMP1075

您好,支持团队!

 

默认上限阻抗和下限阻抗的温度值设置为75℃和80℃是否有任何原因

在我看来,默认Tlow和大腿之间的温度范围 太小。

如果它们之间的范围较宽,是否有任何问题?

 

此致,

太好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo,您好!

    否,我不确定为什么选择默认限值。  这只能从TMP1075所基于的长期LM75设备上延续。

    不,扩大范围没有问题。  节温器部分还提到Tlow (温度)和T大腿(股部)的最大值。  在最大限值时,报警引脚将被有效禁用。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eddie!

    感谢您的及时回复  

    我还有另一个问题。

    根据数据表中的电路图, 报警引脚 是开路集电极。

    如果我们不使用警报,警报针脚是否浮动是否正常?

    此致,

    太好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shoo,

    报警针脚是开路漏极输出。  未使用时,您可以连接到地面或浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eddie!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!