请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP1075 您好,支持团队!
默认上限阻抗和下限阻抗的温度值设置为75℃和80℃是否有任何原因
在我看来,默认Tlow和大腿之间的温度范围 太小。
如果它们之间的范围较宽,是否有任何问题?
此致,
太好了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.