This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:正在搜索温度传感器

Guru**** 1151880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126-Q1, TMP117, TMP116, TMP126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100859/tmp116-in-search-for-temperature-sensor

部件号:TMP116
主题中讨论的其他部件:TMP117,TMP126-Q1 TMP126

您好,

我们正在寻找精确的温度传感器(最大 +/- 0.3°C准确度,如TMP116或TMP117),适用于测试和测量项目。

功耗并不严重。

我们的需求是:

-将尽可能多的设备连接到一条I2C总线(最佳情况是一条总线上大约12个部件)

-良好的长期稳定性(工作温度范围约-10°C至+100°时漂移约+/- 0.05°C)

-可以在-40°C至+140°C的周期内运行传感器(在此范围内,准确度可以在0.5°C的范围内)

-可能与pogo引脚接触(我们知道,吊耳需要与我们需要感知的材料良好接触)


您是否有任何关于温度传感器支持多长时间的信息? (我们所说的时间是5年或更长时间)

NIST证书的有效期是一年,还是仅在校准日期有效?

还有一个问题:

该传感器已在我们工厂的其他应用中使用,我们得到反馈,即TMP116正在大量消亡。

是否需要任何保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joachim -  

    TMP114A - D 为 最大值(最坏情况下)+/- 0.3C,精确度为10至80C,最大值+/- 0.5C,介于-40至125C之间,ABS在150C时最大值,与TMP117相同。  

    这些部件使您可以将4置于一条总线上,并且有三个I2C总线或多个I2C总线。  

    如果您可以使用SPI总线,TMP126-Q1提供高达175C的温度,并且可以在-55C至150C之间保持+/-0.5C,此总线将允许您尽可能多地支持 MCU中的芯片选择线路。  

    所有这些设备都具有超低漂移,因为它们都是基于硅的。 (例如,TMP126,在175C下运行1000小时后通常会漂移0.07C,这相当于使用多年)

    您可以对零件进行温度循环,这没问题-我们在运行资格测试时自己执行此操作。  

    我们不提供NIST证书-这些部件通过了NIST可追溯校准设备的测试,这些设备支持最终设备设计,将作为整个系统或产品获得NIST认证。 我们的零件不会像RTD或NTC那样漂移,因此每年对它们进行校验也没有价值。 (请参阅上面有关漂移的评论)

    就您的机械连接而言-您需要发送您的意思的图纸或图片-我们的设备设计为焊接, 但是,如果需要,可以将其放在插座中-只有pogo引脚可能不起作用,除非该零件已机械稳定。 (通过焊接或放置在某种类型的插座中)

    关于故障-我们有一个成熟的流程,通过该流程,我们可以对设备进行分析,找出故障的根本原因。 如果您遇到故障,您需要与TI销售联系人和您的联系人合作,以使他们得到关注。 退货政策和 情景/vs建议采取的措施如下: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    退货请求提交表位于: https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 

    退货指南请访问 :https://www.ti.com/lit/pdf/sprac01 

    我的团队通常知道并协助处理所有温度传感器返回,我们在相当长的时间内没有任何TMP116设备-因此您可以继续努力完成上述工作,非常好-否则, 我们可以通过此论坛帮助您远程进行故障排除。 您需要提供原理图和测试故障条件等具体信息才能继续。  

    我们已经看到传感器(和或其他IC)过于靠近PCB边缘的设计,并且物理设计不能 正确适应ESD事件的可能性或发生,并且可以受到ESD产品(如这些)的保护, 并根据提供的ESD级别进行选择。 https://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-surge-protection-ics/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的详细回答。

    我只错过了温度传感器EOL的时间范围。

    与pogo引脚接触:它将是一种套接字。 我们很可能会用板和螺钉将零件压到PCB和上

    pogo-pins。 (这将是处理程序中联系单元的一部分。)

    我们没有任何图纸,因为我们正处于该项目的规划阶段,我们试图找到一个好的概念。  

    TI提供的数字传感器看起来很有希望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约阿金-  

    谢谢-我们通常不使用EOL部件,由于这些设备是相当新的高性能设备,因此将会制造很长时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔希,谢谢你。 然后我们将使用此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-很棒!