你好,
我在读取IWR6843AOPEVM的.dat文件时遇到问题。 我已成功读取检测到的点,可以解析范围曲线,但没有用于范围曲线第0多普勒图解的x值。 如何获取这些范围值,以便绘制范围曲线?
此致,
Marius
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我在读取IWR6843AOPEVM的.dat文件时遇到问题。 我已成功读取检测到的点,可以解析范围曲线,但没有用于范围曲线第0多普勒图解的x值。 如何获取这些范围值,以便绘制范围曲线?
此致,
Marius
您好,Marius:
TLV信息包将发送数据包类型,数据包长度和该数据包的信息(即,范围配置文件包应发送类型 (MWDEMO_OUTPUS_MSG_RANGE_PROFILE),长度 (范围FFT大小) x (uint16_t的大小),然后发送第0个多普勒分布点数组。
有关SDK的更多信息,请参见doxygen (此信息可能有助于您调试此问题!) 此处 文件:///C:/<SDK_download_location>/mmWave_SDK_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr68xx/MW/docs/doxygen/html/index.html#output
我也将继续深入探讨这一问题。
谢谢!
Angie Mitchell
您的确切含义是什么? 范围bin idx是什么以及从哪里获得它? 它不是发送的,是吗? https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.11.0&node=AH-2SVYArR7wfP9cuNOm0w__VLyFKFf__4.11.0
谢谢!
Marius
您好,Marius:
范围bin idx是范围bin的索引。
范围曲线TLV 首先发送TLV的类型和长度。 长度将为uint16 *范围箱数(定义如下)。 这可用于确定有多少范围箱。
范围配置文件TLV 首先发送TLV的类型和长度(下面是第一个UART_writePolling),然后发送信息(这是通过下面for循环中的UART_writePolling)。 它会为每个范围箱发送一个检测矩阵,并带有第0多普勒。
谢谢!
Angie