This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642 BOOST:Mouvement reconnonition using IWR1642 BOOST

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104021/iwr1642boost-mouvement-recongnition-using-iwr1642boost

部件号:IWR1642BOOST

大家好,

我正在使用i IWR1642EVM进行一个小项目,我想执行一些移动识别(而不是检测)应用(行走,站立,坐姿,跌落...)。

我查看了实验室(特别是跌落检测实验室和3D人员计数实验室),遇到了兼容性问题(我的模块仅与开箱即用和其他一些我不需要的模块兼容,所需的实验室与我的EVM不兼容)。

我的想法是构建时间-频率-多普勒图解,但如果您有任何其他已实施的方法(或想法)来获取运动签名(可用于运动分类的数据),请与我分享,我将不胜感激。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于您已经打开了有关潜在兼容性问题的以下主题,因此让我们继续关注您可以/应该使用哪些信息来进行所需的分类。

    e2e.ti.com/.../iwr1642boost-people-couting-and-tracking-lab


    此致,
    Alec  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abdellah。

    我记得,几周前,我们就这个问题进行了以下主题的初步讨论:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/109.9万/iwr1642boost-capturing-data-in-complex-format-without-dca1000/4077487?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A466083#4077487</s>1642 1000407.7487万252046.6083万407.7487万

    由于3D人员计数演示需要2D天线模式(以估计海拔数据), 因此默认情况下不支持IWR1642EVM。 但是,您可以使用Alec指出的传统2D人物计数演示。

    开箱即用(OOB)演示 固件 可流式传输每帧范围多普勒热图。 创建多普勒时间图解的最快方法是在 主机PC (Python,Matlab等)上跨范围分箱对这些范围多普勒图解求和。 此汇总也可以在固件中完成,但需要自定义实施(请参阅有关目标代码实施的SDK开发指南)。

    在这种方法中,将从整个场景创建多普勒时间图解(因为多普勒是所有范围箱的累积)。 这里的挑战是根据需要为单独的对象创建多普勒时间图。 这种对象分离可以通过跟踪器集成来完成。 OOB演示中的这种集成 需要使用TI发布的跟踪器库进行自定义实施(您可以在2D/3D人员计数演示中参考跟踪器库)。

    此致。

    Muhammet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammet,

    是的,我确认我们已经讨论过另一个主题,但我认为你已经理解了这个问题:时间多普勒不足以是探测区域所有速度的总和。 但通过使用跟踪集成,我认为可以解决问题。

    再次感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!